要提高太阳能的能源效率并减少排放量,需要可靠的合作伙伴
随着全世界越来越多地使用电力,对更加可持续的解决方案和太阳能等替代能源的需求越来越大。nVent 正帮助我们的客户在可再生能源等不断增长的行业中实现关键创新。EPEC_QT 是提供高效、低排放量太阳能解决方案的两家公司合作进行的一个项目,对于该项目,nVent 技术有助于节省空间、提高效率,并在不牺牲可靠性的情况下降低成本。
采集太阳能并将其输送到电网,使其能够为家庭和企业供电,这个过程十分复杂,涉及到经过精心校准的多个设备。此外,由于太阳能公司会寻找日照稳定的地点,因此经常在难以前往的恶劣环境中建造太阳能场。要在这些偏远地区进行维修,成本非常高昂,因此保护敏感设备就变得至关重要。
高效的采购可节省时间和资源
EPEC_QT 是 EPEC Solutions 和 QT Corp 之间的合作项目,双方联手提供创新型交流汇流箱解决方案,为持续增长的行业助力。交流汇流箱是太阳能系统的重要组成部分,用于将来自许多太阳能电池板链的能量组合为单一电源输出,以馈送到变压器,然后进入当地电网。
为了向客户提供最优的技术,EPEC_QT 工程师需要为汇流箱采购最可靠且最高效的组件。要建造汇流箱,需用到许多独立的技术,包括用于传输能量的导线、用于确保电气系统稳定的浪涌保护器和绝缘体,以及用于保护敏感设备免受恶劣环境影响的机箱。
要从许多不同的供应商处获取合适的零件,非常具有挑战性。EPEC_QT 与 nVent 业务代表和经销商合作,以采购多款 nVent 产品,而不是从不同的公司采购机箱、导线和浪涌保护设备。通过从 nVent 为汇流箱采购多种组件,简化了 EPEC_QT 的采购和生产流程。通过使用定制的 nVent 产品,还帮助 EPEC_QT 减少了人工时间,并降低了为满足客户需求而需保留的库存数量。
提高效率和可持续性
EPEC_QT 制造创新的汇流箱,为客户降低成本和产品占地面积。该公司的 UL 891 交流汇流配电盘可减少 40% 的占地面积,使客户能够更有效地利用空间,并生产更多可再生能源。
在设计交流汇流箱技术时,找到合适的机箱对于 EPEC_QT 而言至关重要。公司工程师需要一种理想的机箱,既能保护所有关键部件,又可以支持技术创新,同时还要减少占地面积。EPEC_QT 选择了 nVent HOFFMAN 品牌的机箱产品,用于容纳整个汇流箱和配电盘系统。EPEC_QT 之所以选择 nVent,是因为 nVent 能够设计和定制机箱以满足太阳能行业的特殊需求,机箱质量稳定可靠,并且产品具有优秀的整体价值。
此外,为了减少配电盘技术产品的占地面积,EPEC_QT 工程师决定取消汇流箱内部的铜母线连接,代之以 nVent ERIFLEX Flexibar 柔性母线和 160A 编织线。与铜母线相比,这些 nVent 导线可以节省空间和成本,并且具有更高的导电性。机箱还可减少生产时间和人工成本,因为它们由 nVent 定制生产,符合 EPEC_QT 的确切规格要求,而无需像铜母线那样在现场进行剪切和弯曲。这使得 EPEC_QT 可以降低铜库存量,并最大限度地减少材料浪费。
凭借其汇流箱系统中的 nVent 产品,EPEC_QT 可以稳定地为客户提供服务,并继续专注于打造创新型解决方案,推动太阳能行业向前发展。nVent 正帮助我们的客户实现关键创新,在不牺牲可靠性的情况下带来新技术。我们的解决方案可为全球的任务关键型系统和基础设施提供恢复能力、安全性和保障。

如何才能将太阳能传输到您的电源插座?
在太阳能系统中,当太阳能电池板收集太阳光并转换为直流电 (DC) 时,电力流就开始了。然后,此直流电通过称为组串逆变器的设备转换为交流电 (AC)。“串式逆变器”得名于彼此捆绑在一起的多个“组串”太阳能电池板。通常情况下,有 12 至 24 个组串连接到每个串式逆变器,每个组串包含约 30 块太阳能电池板。
来自组串逆变器的新生成交流电随后流入交流配电盘;在太阳能行业,这称为汇流箱,是 EPEC_QT 的专长所在。其工作是将来自多个组串逆变器的电力汇流在一起。然后,汇流箱连接到变压器,变压器将太阳能系统输出的电压与当地电网的电压相匹配,从而将当地生产的该能源用于为家庭、企业、电动汽车充电设备等供电。