地球环境
我们的地球环境愿景
负责任的能源、废物和水资源管理机制,以保护自然资源
我们的 2030 年“地球环境”目标
- 将范围 1 和范围 2 温室气体 (GHG) 排放量减少 50%
- 达到 25% 以上的可再生能源使用量
在 nVent,“做好环境管理工作”是我们运营不可或缺的一部分。创新、适应性和我们的持续改进方法使我们能够帮助保护自然资源,并为我们的客户和我们生活和工作所在的社区创造价值。
我们在 2021 年设定了目标,即到 2030 年,将范围 1 和范围 2 温室气体 (GHG) 排放量减少 25%,并且可再生能源使用量达到 20%。在我们宣布这些目标后的第一年里,我们取得的进展比预期更快。在可再生能源合约的帮助下,我们几乎实现了范围 1 和范围 2 温室气体减排目标,减少了 CO2 排放量。在此进展的基础上,我们正提高在这两个方面的目标。现在,我们将致力于在 2030 年前将范围 1 和范围 2 温室气体排放量减少 50%,并将可再生能源使用量提升到 25% 以上。减少碳排放和使用更多绿色能源是我们为应对全球气候变化而采取的重要步骤。
此外,减少和转移废物以及减少用水量对于最大限度减轻对自然资源的影响也很重要。我们致力于优化资源效率,并关注减少全球缺水地区的用水量。
在可持续发展方面的工作