跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

量子计算控制系统

量子计算

量子计算很复杂,但基础设施不必如此。通过使用开放式硬件平台和模块化构建块,您的量子计算基础设施将从一个经过验证且可扩展的框架起步。
了解更多

提升 EMI 保护能力

Shielding Today, Ready for Tomorrow! Enhance electromagnetic resilience in your rail systems for seamless operational continuity.
了解更多

脱颖而出的设计

轻松打造美感无与伦比的定制桌面机箱。新型 nVent SCHROFF RatiopacPRO Style 可快速、简便、经济地实现桌面机箱个性化。
了解更多

机箱、电源、冷却——浑然一体,无缝集成

技术不断更新换代,企业的创新需要更复杂的连接、更强大的动力和更高效的热管理。

nVent SCHROFF 的机柜、机箱、电源和冷却解决方案为技术提供连接、动力和保护,帮助组织将关键系统投放到市场。

选择 nVent SCHROFF,即拥有了数十年的专业知识,无论您何时需要,也无论您如何需要。从快速在线产品配置器和订购工具,到定制设计、原型制造、构建和扩展解决方案,我们以备受信赖的解决方案助您加快产品上市速度。


详细了解我们的工程能力

了解更多

Schroff 工程能力

让复杂的技术简单化

数十年的创新经验

数十年的创新经验

超过 65 年的领先电子封装和基础设施解决方案。

PCB 附件、机柜,插箱,背板,电源

全面的产品组合

从 PCB 附件到机柜、插箱、背板和电源,nVent SCHROFF 全面的解决方案可满足您的各种电子产品需求。

nVents SCHROFF 产品符合国际标准

符合全球标准

所有 nVents SCHROFF 产品均符合 IEC 60297-3-x 和 IEEE 1101.x 等国际标准,确保无缝集成与合规性。

创新的工程能力

可定制的解决方案

我们拥有全面而创新的工程能力,可提供能够满足客户具体要求的完整解决方案。


适合各种市场环境的应用就绪级解决方案

助您更快将创新推向市场

网络安全级插箱

如今的铁路环境日新月异,随着 CBTC、5G 和人工智能系统等新一代技术的运用,需要满足越来越复杂的有效电磁干扰 (EMI) 保护需求。我们的 EMC 保护解决方案使用先进的机箱设计,40gHz 的 EMO 屏蔽能力提升高达 160%。

设计桌面机箱

全世界的测试测量公司都希望他们的桌面机箱能够反映其品牌价值和形象。然而,传统的定制往往不仅耗时,也不够灵活。RatiopacPRO Style 颠覆了桌面机箱定制的概念,在解放设计可能性的同时,也实现了美学意义上的突破。

VARISTAR CP 机柜

nVent SCHROFF Varistar CP 平台是一种专为满足高负载能力而设计的模块化机柜系统,不仅具有更好的电缆管理功能,同时也增强了安全性并提供高效的冷却。该平台具有良好的灵活性和可定制优势,能够满足各种项目的需求,非常适合用作轨道、测试测量以及航空航天与国防应用领域的电子产品机柜。

19 英寸具有安全功能的 PDU

nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU 专为 19 英寸电子机柜而设计,非常适合用于自动化测试系统。它提供了市电配电和安全功能,符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204 标准。客户可以选择标准配置,也可使用 nVent 的在线配置器和预定义的组件进行定制。

为创新的实际应用提供连接、动力和保护

文章

面向未来的动力:储能系统的前景如何

文章

电子战:减少 SWaP 占用

量子控制系统设计

说到构建此类量子计算控制系统,从自己了解的东西开始是人的天性。然而,许多工程师最终都是自己闭门造车,往往不相信现有平台可以用作坚实的设计基础。 

现代铁路的新标准

铁路系统的数字化需要保护关键的数字基础设施免受网络威胁和物理干扰。保护轨道旁的电子设备至关重要,像 nVent SCHROFF 机箱这样的创新产品可确保系统的完整性。 

海军电子设备面临严峻的应用挑战

电子系统要在给定应用领域发挥效用,其封装(物理存储、热管理和安装方法)必须要满足严格的设计要求。

为您的电池存储二次利用解决方案提供量身定制的保护

无论您是设计、制造还是销售用于充电基础设施、电网服务、调峰、备用容量、备用电池或其他类似应用的电池系统,nVent SCHROFF 都能帮助您保护电池存储系统的安全。  

2025 年的主要活动

Embedded World

2025 年 3 月 11-13 日到德国纽伦堡与我们一起参加 Embedded World 2025 大会。探索我们在电子系统保护解决方案领域的最新创新,了解我们可以如何为您的嵌入式技术项目提供帮助。

ees Europe(smarterE 的一部分)

2025 年 5 月 7-9 日到德国慕尼黑与我们一起参加欧洲最大的电池和储能技术展。探索最新的储能技术创新并与行业领袖交流互动。

World of Quantum

Join us at the World of Quantum to see live demos of our Cabinet Cooling and Embedded System offerings for the quantum industry.

DSEI

9 月 9-12 日到伦敦与我们一起参加 DSEI 2025 大会。本次高规格的活动重点介绍英国的防务举措和全球合作。与领先防务组织和关键利益相关方交流互动,建立重要的人脉关系。

联系信息

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web