跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

自调控伴热技术

nVent RAYCHEM 自调控伴热线可用于防止管道冻结,维持液体、储罐伴热、屋顶和表面融雪的工艺温度,在水龙头提供即时热水,甚至用于加热地板。

nVent RAYCHEM 是自调控伴热技术的发明者,在 100 多个国家/地区售出了超过 18 亿英尺(55 万公里)的伴热线产品,是最知名的品牌和全球伴热标准。

安全且高效运转

  • 无过热风险
  • 均匀管道温度,节能
  • 采用创新材料和交联技术,实现卓越的机械、热和化学特性

易于设计和安装

  • 无条件温度等级,在危险区域确保最高的安全性
  • 多重叠加,无过热风险
  • 定长剪切,现货供应
  • 易于剥线、接头和连接

可靠耐用

  • 内置 RAYCHEM 发热芯体
  • 产品保修期长达 10 年(工业)/12 年(商用)
  • 设计寿命达到 20 年甚至更长

推出全新的高功率保持 (HPR) 技术

nVent RAYCHEM 品牌以出色的可靠性、效能和耐用性著称。

借助全新的 HTV 伴热线,我们可以提供更高水平的功率保持能力,以及 30 年甚至更长的设计寿命。

随着材料科学和纳米技术的不断创新,nVent 开发了一种新型半导电聚合物纳米复合材料,带来性能上的革命。HTV 可在最高工作温度 (205°C/400°F) 下运行 10 年后仍保持至少 95% 的功率。

了解有关 HTV 的更多信息

50 Years of Self Regulating Technology

nVent RAYCHEM is celebrating the 50th anniversary of its self-regulating heating technology this year. In 1972, the heat tracing division of the Raychem Corporation (now a part of nVent) patented and produced the world’s first commercially successful electric self-regulating heat tracing cable. Since then, the company has sold and installed over 1.8 billion feet (550,000 km) of heating cable in over 100 countries and continues to launch innovative products that have expanded the application of heat tracing technology.

nVent RAYCHEM,继承传统,勇于创新

75 年聚合物科学专业经验

下载概述 RAYCHEM 技术开发的独家文章。

Paul Cook v2

与 RAYCHEM 创始人对话

直接倾听品牌创始人讲述 RAYCHEM 的历史和创新。

IEEE 按钮

50 年自调控技术

您是否知道,nVent RAYCHEM 以全球首条导电聚合物自调控伴热线专利持有人和制造商的身份加入电气和电子工程师协会 (IEEE)“里程碑计划”?

联系我们

不确定从哪里开始?如需了解设计、产品、服务信息,请随时联系我们的专家团队。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink