漫游中:保护澳大利亚的蜂窝无线网络
电信公司在我们的日常生活中发挥着巨大作用。蜂窝网络为商业、紧急服务、亲朋联络、社交媒体浏览、最新新闻获取等方面提供语音和数据通信。随着 5G 技术的来临,越来越多的工业应用将开始依赖于蜂窝网络。其中可能包括安全和监控应用、智能公用电网,以及水和气体泄漏检测。对于个人而言,电信网络安全方面的进步还可能意味着更多智能可穿戴设备、无人驾驶汽车和其他全新应用。
接地系统是电信设施中最重要的组成部分之一。接地与连接系统提供了首选的雷击接地路径,以保护全球各地的电信基础设施、设备和工作人员。当雷电击中接地良好的基站或其他设备时,大部分电流通过基站钢材、接地导体和接地电极,然后到达地面,而不会通过敏感设备从而造成损坏。这一首选路径还可以使人体远离高压电流。
在严苛的环境中降低成本
澳大利亚的两家大型电信公司认为需要削减整体运营成本。电信业的技术发展迅速,行业竞争激烈,而且在被新技术取代后,现有技术的成本就会下降。供应商面临着成本和性能方面的巨大压力。电信公司相信,通过一些设计改变可以提高效率并节省资金,而不会对防护水平或客户体验产生负面影响。
旧接地系统使用的是铜带系统,其中包含铜焊接地棒和铜导线。在这些铜带和电缆系统中,将扁平铜带用作地下导线。铜绞合电缆将铜带连接到电信遮蔽物、机柜、围柱和基站。多年来,该系统为公司提供了卓越的服务,并在保护设备方面做得非常好。
铜带和电缆系统具有良好的柔韧性和传导性,但正是由于铜带的这种柔韧性和形状,导致安装难度增加。这是因为,在安装过程中,铜带会陷进沟渠中而难以操作,并且有时必须扭曲铜带才能完成某些连接。
虽然大多数电信基站和设施都位于城市和郊区,但电信公司在乡镇和内陆地区也有大量站点。在澳大利亚内陆或丛林地区开展工作可能很有难度,因为这些地方远离都市区,并且存在高温和骤雨等极端天气。由于存在这些情况,内陆场所设施的修复时间非常长。
除了在安装铜带时困难重重,电信公司还面临着因铜材被盗而产生的额外费用和困扰。铜是迄今为止最理想的接地导线,也是一种非常有价值的原材料。这使得铜质接地元件经常成为窃贼的目标,他们从基站取下导体和棒,然后作为废品出售。在盗贼破坏接地系统后,基站将面临因雷击受损的风险,并且网络中断的风险更高。如果接地设备被盗,会危及电信公司员工的安全,并中断客户的手机服务。
可节省劳动力的解决方案
电信公司以前曾使用过 nVent 的产品。这些公司请 nVent 设计一个新的接地系统,要求该系统成本更低、更容易安装,并能够在包括恶劣环境在内的多种条件下提供同等的性能水平。
nVent 工程师试验了一种新的接地系统,用 nVent ERICO Cu-Bond 圆形导体(敷铜钢导线,CBSC)代替铜带。此外,nVent 还制造 CBSC,其长度为 4 米,以十管为一组捆在一起,以便运往工地和在 Utes(承包商开往工地的车辆)上携带。承包商在现场将各条导线连接起来,形成环状,然后连接到接地系统的其他部分,并埋入地下。这些 CBSC 导线十分柔韧,可以用手弯曲,但因为质地坚硬且非软带,工人可以将系统整体或部分地举起,并将其支撑在沟渠外。工人可以在不弯腰进入沟渠的情况下安装大部分系统。
“我们已经有了敷铜钢导线产品,但需要做更多工作来使它成为现实可行的产品:将其生产为预先拉直的形式,并在实际生活环境中设计和试验各种连接和安装,”nVent 全球电信部总监 Rohit Narayan 表示。
虽然从导电带到导电棒的转变只是一个小小的创新,但却带来了巨大回报。现场技术人员确认,一家电信公司将现场安装时间从约两小时缩短为不到一小时。
nVent 工程师观察到,nVent ERICO Cadweld 模具由石墨制成,用于连接各接地导线。与导电带相比,CSB 导线更耐用,因为相比于铜带尖锐边缘,圆形棒对这些模具的触碰更柔和。整个设施中的连接质量也优于铜带系统。此外,采用 CBSC 的接地系统能实现与铜带系统相同的接地电阻值,并且所有连接和导线都符合 IEC 或 IEEE 等知名标准。在各种土壤条件下,CBSC 的相对使用寿命均长达 30-40 年。这比镀锌钢等其他非铜替代品的使用寿命要长得多。
nVent ERICO 系统更容易安装,降低了人工成本,而且材料本身也更便宜,这是因为 CBSC 采用钢芯,成本低于铜带。
增加防盗窃功能
nVent 还提供绞合防盗电缆 nVent ERICO 镀铜复合电缆,用于连接地下接地电极和基站、围柱和接地线。该防盗电缆外侧的钢绞线使其看起来像钢线,从而对铜盗贼没有吸引力。电缆的外层绞线也有磁性,如果窃贼用磁铁测试电缆是钢缆还是铜缆,可以骗过窃贼。即使较聪明的窃贼发现防盗电缆内部有铜,其铜含量也不值得窃贼花大力气将其分离出来。
除了能够防止人为威胁外,新系统更容易安装,并在灌木丛等各种严苛环境中具有较长的使用寿命,并具有与铜带系统相当的性能。因此,可以降低安装和维护成本,因为公司无需像旧系统那样经常进行维修。
电信行业客户将接地系统视为设施中的一个关键部分,因为这些系统可以保护站点免受雷电、高噪声和电击危害。凭借新系统,两家电信公司现在可以向客户提供强大、可靠的服务,同时将成本保持在很低的水平。
资源