仅含适量铜,防止铜线被盗
电信公司在我们的日常生活中发挥着巨大作用。蜂窝网络为商业、紧急服务、亲朋联络、社交媒体浏览、最新新闻获取等方面提供语音和数据通信。随着 5G 技术的来临,越来越多的工业应用也将开始依赖于蜂窝网络。其中可能包括安全和监控应用、智能公用电网,以及水和气体泄漏检测。对于个人而言,电信网络安全方面的进步还可能意味着更多智能可穿戴设备、无人驾驶汽车和其他全新应用。
电信系统最重要的一个组成部分是接地系统。接地与连接系统提供了首选的雷击接地路径,以保护全球各地的电信基础设施和工作人员。当雷电击中接地良好的基站或其他设备时,大部分电流通过基站钢材、接地导体和接地电极,然后到达地面,而不会通过敏感设备从而造成损坏。这一首选路径还可以使人体远离高压电流。
铜具有很高的导电性和柔韧性,是迄今为止最理想的接地导体。然而,铜也是一种非常有价值的原材料。这使得铜质接地元件经常成为窃贼的目标,他们从基站取下导体和棒,然后作为废品出售。在窃贼破坏接地系统后,基站将面临因雷击受损的风险。如果雷击未受到接地系统控制,可能危及人员及其日常依赖的系统的安全。
盗铜事件造成损失
美国一家大型电信提供商遭遇大量铜材被盗事件,从而危及接地系统,并导致了高昂的费用。由于停机时间、材料和劳动力的原因,更换被盗铜线的成本可能比铜线本身的价格高出许多倍。这家电信公司发现,可通过在接地系统中增加防盗功能来降低成本和保护客户。
窃贼盗走了公司安装在基站和遮蔽物上的接地棒、用于从这些接地棒连接到地下接地电极系统的导电电缆,以及用于连接围栏和冰桥支架与地下接地电极的电缆。接地棒和电缆均含有大量铜,因此成为了盗铜者的猎物。
该公司需要适当的解决方案,既能阻止窃贼,又不会中断重要接地系统的功能,同时又能与现有系统无缝集成。
减少盗窃事件
nVent 团队意识到,通过为接地系统中的地上电缆提供防盗电缆,可以帮助公司避免遭遇盗窃事件和造成更换费用,并帮助公司更好地为客户服务。
解决方案是 nVent ERICO Cu Bond 复合电缆,其内层为镀锡铜绞线,外层为一圈镀锡敷铜钢绞线。这种电缆含有足够的铜和钢,可实现接地系统所需的导电性和性能。这款电缆的镀锡敷铜钢结构还可防止腐蚀,使得工程师可以将电缆直接填埋在地下,而不用担心在一段时间后损坏。
该防盗电缆外侧的钢绞线使其看起来像钢线,从而对铜盗贼没有吸引力。电缆的外层绞线也有磁性,如果窃贼用磁铁测试电缆是钢缆还是铜缆,可以骗过窃贼。即使聪明的窃贼发现防盗电缆内部有铜,其铜含量也不值得窃贼花大力气将其分离出来。
除了用防盗电缆取代铜质电缆外,该电信公司还决定用替代金属制成的接地棒取代铜质接地棒,这将大大有助于防止公司设施处的盗窃行为。然而,更换接地棒的过程并非像替换成另一种金属那么简单。接地棒是非常重要的安全部件,因此它们需要具有很高的导电性和耐腐蚀性。
nVent 工程师测试了多种不同材料的导电性,最终确定镀锌钢是适合该公司的替代品。镀锌钢在腐蚀测试中达到了性能标准,成为可接受的替代品。虽然镀锌钢导线与铜导线相比导电性较低,但也可以正常工作,并且不会引起窃贼垂涎。nVent 向该公司提供了 nVent ERICO 防盗镀锌接地棒,由预焊接在棒上的镀铜复合尾(用于连接接地电缆)预制而成。
定制解决方案
通过定制各组件之间的连接来满足该电信公司的具体要求,nVent 公司成功将防盗电缆和镀锌钢接地棒整合到该电信公司的现有系统中。结果,公司发现,在使用 nVent 解决方案的地点,铜材盗窃数量下降至接近于零。
而且,nVent 还为美国境内大部分地区的现场技术人员提供现场培训,教授如何将防盗系统整合到现有网络中。他们还对技术人员进行了关于 nVent ERICO Cadweld 连接的培训,此连接方法用于将电线连接到接地电极、接地棒和地面装置。
到处寻找废金属的窃贼可能不会在乎电话掉线和服务不稳定,但客户肯定会在乎。借助其拥有防盗保护功能的系统,该电信公司不再担心雷电破坏和接地系统受损,从而可以继续专注于为客户维护基本连接服务这一重要工作。
资源