如何阻止铜线被盗:出色伪装
“nVent 团队意识到他们可以帮助 BC Hydro 阻止盗窃问题和避免更换费用,并帮助更好地为客户提供服务。”
正常运行的电网将社会连接起来,为社会的正常运转保驾护航。它们为家庭、学校和企业提供电力,电力公用事业部门为全球经济的大多数方面提供能源。不间断的稳定电力供应是维护全球关键基础设施的必要条件。
而接地系统是电力公用电网中最重要的元素之一。在发生危险故障和瞬态事件时,接地系统将为电流提供接地通道。故障和瞬态电流是指由自然事件(如雷击)和人为事件(如意外接触梯子、气球,以及与通电电线接触的其他干扰)导致的异常情况。这些事故会给建筑物、电线杆、通信线路和电线带来大量电能。如果没有有效的接地系统,故障电流会对设备造成极大损坏,并给人员造成危险。
由于铜的导电性好且非常柔韧,常被用于接地系统的电缆中。这些特性使得铜适合用于许多系统中。然而,铜是一种很有价值的原材料,在全球范围内的需求量非常大,人们经常可以在接地应用场景中看到和接触到铜。这使得铜导线对窃贼很有吸引力,他们从电线杆上偷走铜接地导线,卖给废品商,然后在熔化后被作为原材料。
由于铜盗窃问题会导致电气系统未接地,从而造成危险,因此是一个大问题。虽然公用事业公司会采用适当保护措施来防止过压和故障电流影响客户,但铜盗窃是一个代价高昂的问题,会导致接地系统受损。BC Hydro 是不列颠哥伦比亚省最大的电力公用事业公司,也是该国连接客户数量第二大的公用事业公司,在此问题上拥有第一手的经验。
“事实证明,在像温哥华这样交通便利的地区,木杆上的大量铜会被盗,”BC Hydro 配电标准部门经理 Fred Dennert 说道。“每次换上的铜很快就会被偷走。”
电线杆上被切断的电缆。
一个代价高昂的问题
由于停机时间、材料和劳动力的原因,更换被盗铜线的成本可能是电线本身价格的 10 倍以上,而且接地线盗窃对 BC Hydro 的影响不仅仅是明显的设备受损问题。[1] BC Hydro 与电缆、电话和互联网提供商等其他公司共享电线杆空间。其他公司会采取措施来保护自己的设备,而公用事业公司 BC Hydro 需负责接地系统,以保护电线杆免受故障电流的影响。
在一次行业贸易展上,Dennert 向 nVent 团队提出了接地导线被盗的问题,并请求帮助开发和生产可解决该问题的解决方案。此前,该公司曾讨论过使用更便宜的钢缆,因为这对盗贼来说价值不那么大,但又不愿意放弃铜接地导线的导电性和灵活性。BC Hydro 需要为被盗的接地线找到一种替代产品,以避免在安装后很快再次被盗的困境。
nVent 团队意识到他们可以帮助 BC Hydro 阻止盗窃问题和避免更换费用,并帮助更好地为客户提供服务。该团队与 BC Hydro 合作,对现有的铁路跨接电缆产品进行了修改,得到了一个快速解决方案。
新一代电缆
轨道跨接电缆用于连接列车车厢,并在车厢之间传输电流。铜是用于接地线的首选材料,出于同样的原因(即导电性和柔韧性),铜也是用于这些电缆的首选金属。20 世纪 60 年代,电缆行业提出了一种创新型方法来防止铁路线铜被盗这一问题。各家公司开始生产外绞线为钢、内绞线为铜的复合电缆。这些电缆看起来像是廉价的钢缆,但几乎具有和纯铜一样高的导电性。nVent ERICO 拥有超过一个世纪的铁路行业相关经验,利用上述模型发明了 nVent ERICO 防盗复合电缆,该电缆非常适用于在电力设施中进行接地。
nVent 防盗电缆内部是捆扎在一起的许多较小的镀锡铜绞线,外部是一圈钢绞线。因为此电缆含有足够的铜,所以具有很高的柔韧性和导电性,正是这些特性使得铜非常适合用作接地线。此外,nVent 防盗电缆还有这样一个优势:对于那些想要从 BC Hydro 的高质量基础设施产品非法获利的人来说,将难以实现其企图。
防盗电缆外侧的钢绞线使整个电缆看起来像是钢拉线:一种用于电气系统的廉价电缆,对小偷和拾荒者来说几乎没有任何价值。此外,这种电缆还可通过窃贼的“磁铁测试”,即,窃贼用磁铁寻找涂有涂层的铜导线进行盗窃。即使较聪明的窃贼发现该防盗电缆内部含有铜,也很难将钢线和铜线分开。拾荒者通常会觉得很难将紧密缠绕的铜线和钢线分离开,因为会消耗大量时间而不值得这么做;或者,他们根本无法从设施中移除电缆。
保护连接
由于 nVent 团队能够调整轨道跨接电缆,而无需开发全新解决方案,因此得以在初次沟通后的几周内便向 BC Hydro 提供样品。现在,BC Hydro 每年从 nVent 购买超过 300,000 英尺的防盗电缆。
通过使用 nVent 产品,BC Hydro 能够更好地应对电缆被盗问题。现在,该公司努力保护现有电线。如果铜接地导线被盗,BC Hydro 就会用防盗电缆取而代之。起初,一些窃贼试图盗窃 nVent 电缆,但他们意识到难以切割和出售材料。因此,在所有更换地点,nVent 电缆都没有被盗的情况发生。
未遂 nVent 防盗电缆盗窃
随着在 BC Hydro 配电系统中越来越多地使用 nVent 防盗复合电缆来提供接地基础设施,BC Hydro 可确保其电线杆受到保护,而不会遭受各种危险的伤害:自然危险和人为危险。现在,BC Hydro 可以专注于重要的事宜,即为客户提供至关重要的电力。
[1] 美国能源部估计,由于停机时间、更换材料和额外劳动力等因素,为修复铜线被盗问题,需支付的成本可能是被盗材料价格的 10 倍以上。
资源