跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

发电站连接和保护

100 多年来,nVent ERICO 一直是关键电力基础设施的重要电气保护供应商。

nVent ERICO 电气保护解决方案通过可靠、安全、长期的解决方案提高电网恢复能力,为重要的公用事业资产提供保护。nVent 的公用事业团队在研究、测试和产品制造方面拥有丰富的经验,nVent 在为客户安装电气保护应用时采用经特别设计的方法,从小型安装到数十亿美元的全球全包项目均能胜任。全球的公用事业所有者、运营商和承包商都相信 nVent 的专业知识和高质量产品。

公用事业互动工具

点击下图,然后点击每个区域,以了解有关 nVent 公用事业解决方案的更多信息。

EFS 公用事业主效果图

建设更好、更有恢复能力的电网


随着电网的现代化,更新和装备电网及现有基础设施以处理中断、避免停电是所有公用事业面临的一个关键问题,这一问题并将持续存在。nVent ERICO 电气保护解决方案通过可靠、安全、长期的解决方案提高电网恢复能力,为重要的公用事业资产提供保护。

升级到安全、可靠和高质量的解决方案有助于保护电网安全。立即下载 nVent 电力设施手册或宣传单。

发电站和变电站


位于中国山东省德州市的现代大型火力发电厂

nVent ERICO 了解各类发电站面临的独特挑战和风险,并精通世界各地的相关合规标准(IEEE、IEC、UL 等)。每种类型的发电站都需要电气保护,包括燃煤、天然气、核能、水电和可再生能源(太阳能和风能)。作为一个值得信赖的行业合作伙伴,nVent ERICO 帮助开发适用于发电站的解决方案,这些解决方案现已成为标准。凭借这一传统和经验,nVent ERICO 现在正在为下一代可再生能源提供可靠、弹性和高效的解决方案,以连接和保护关键结构和设备。

  • 变电站暴露于会使人员和设备处于危险之中的雷击、接地故障和瞬态浪涌。
  • 变电站的电子设备可能会受到正常开关浪涌和其他不利条件(电噪声、接地电位升高和偶尔的感应或直击雷电脉冲)的损坏。
  • nVent ERICO 是变电站应用电气保护解决方案的领先供应商。我们为变电站电气保护提出全面、系统的方法。

发电互动工具

点击下图,然后点击每个区域,以了解有关 nVent ERICO 发电解决方案的更多信息。

{{term_sku:1}}-Utility-PowerStation-EN-2204.jpg

变电站互动工具

点击下图,然后点击每个区域,以了解有关 nVent ERICO 变电站解决方案的更多信息。

{{term_sku:1}}-Utility-Substation-EN-2204.jpg

输配电杆


ERICO_PowerTransmission.png 图像

影响输电塔和配电杆的故障和瞬态事件可能会危及公共安全。nVent ERICO 了解这些应用中的防雷、浪涌保护、接地与连接系统的所有注意事项和参数。我们提供专为输配电杆应用而设计的解决方案。我们的专业知识和利基专业技能使 nVent ERICO 成为电力行业值得信赖的合作伙伴。

nVent ERICO 为整个电力设施环境提供电气保护解决方案,包括发电站、变电站、输电线路和配电杆。

输电互动工具

点击下图,然后点击每个区域,以了解有关 nVent ERICO 输电解决方案的更多信息。

{{term_sku:1}}-Utility-HVTowers-EN-2204.jpg

配电杆互动工具

点击下图,然后点击每个区域,以了解有关 nVent ERICO 配电杆解决方案的更多信息。

{{term_sku:1}}-Utility-PowerDistribution-EN-2204.jpg

公用事业产品解决方案


 

nVent ERICO Cadweld

放热焊接会形成一种永久性、低电阻的连接,不会随着时间的推移而松动或腐蚀,使其成为依赖长期连接的公用设施基础设施的理想选择。这使得 nVent ERICO Cadweld 成为我们公用事业接地与连接系统的重要组成部分,以将导体接地到接地电极,包括接地棒电极、建筑钢筋和螺纹钢。我们的全面放热连接套件来自我们与电力设施行业的长期合作,nVent ERICO 为其开发了许多 Cadweld 解决方案,包括专门用于公用事业基础设施的模具和焊接材料。

接地与连接解决方案

nVent ERICO 是电力设施基础设施接地与连接解决方案的全球领导者,可提供需要可靠运行 80 年或更长时间的系统。几十年来,我们累积了丰富的专业知识和全面的服务,使我们能够以协作、顾问的方式与客户接触,解决各种问题,确保始终实现最佳解决方案。我们仍然致力于通过我们的内部工程和对研发的承诺来支持电力设施客户。

公用事业基础设施的防雷

nVent ERICO 是唯一的防雷(LP)系统供应商,提供基于各种防雷方法和合规标准的解决方案。这使我们能够提供最适合满足给定应用领域需求的防雷解决方案。虽然不可能消除雷击风险,但 nVent ERICO 防雷解决方案可以提供机会避免或减轻关键资产的损坏。

浪涌保护装置

nVent ERICO 是浪涌保护装置(SPD)解决方案的领导者,该解决方案可保护包括电力设施在内的一系列行业的关键资产。我们提供的浪涌保护解决方案可以保护每个应用领域的关键电子设备和系统,包括配电盘、离散信号(输入和输出)、网络通信数据线和射频信号设备。该全面产品组合包括标准浪涌抑制技术(MOV、TOV、GDT、火花间隙和混合)以及专有的 nVent ERICO 瞬态识别(TD)技术,可在极端浪涌过电压事件期间提供增强保护。

nVent ERICO 六点保护计划

nVent ERICO 六点保护计划是一个系统,通过整合防雷、接地与连接以及浪涌保护解决方案,为基础设施和资产提供全面的电气保护。通过在同一品牌下制造和分销所有产品,您可以确信您的任何设施、应用或特殊考虑的需求都能得到满足。

工程支持

nVent ERICO 通过对内部工程资源的投资,建立了行业协作和新产品创新的传统。如今,nVent ERICO 提供全面的设计和工程服务,通过内部工程团队和尖端资源为世界各地的客户提供支持。我们知识渊博的工程师是行业领先的专家,他们一直专注于利基电气应用,能够帮助设施所有者、工程师和承包商设计最合适的电气保护解决方案。

联系我们的团队,了解有关 nVent ERICO 如何帮助您完成下一个发电站工作的更多信息。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink