nVent 的 ESG
在 nVent,我们相信提高系统的安全性可确保整个世界更加安全。
在技术和对更可持续解决方案的需求的推动下,世界基础设施正变得更加电气化。无论是电网现代化、可再生能源需求增加、宽带扩展还是电动汽车转变趋势,全球的各大趋势都在推动提升客户对我们创新型产品和解决方案的需求。
自公司成立以来,ESG 一直是我们的企业宗旨和营运活动的重要组成部分。nVent 的 ESG 工作主要集中在三个方面:人类、产品和地球。我们在这些主要工作领域取得了重要进展。我们将继续努力提升我们的文化、开发可持续的创新型解决方案,并为应对全球气候变化贡献力量。
我们的愿景
我们的 ESG 目标
ESG 是我们业务战略的一个重要组成部分,我们致力于不断改进我们的工作。2021 年,我们在每个重点领域都取得了进展。在人力资源方面,我们提高了员工群体中的多元化,并继续加强我们的计划以培养、表彰和支持员工。在产品方面,我们引入了长期目标,以帮助我们继续提供解决方案,从而对我们三个 ESG 类别中的一个或多个类别产生积极影响:环保设计、环保材料和最终用户安全。在“地球环境”中,我们更新了目标,以反映我们团队在推动 nVent 总体可持续发展方面取得的进展。这些新目标为我们的企业设定了一条雄心勃勃且实际可行的道路,我们将致力于保护自然资源,并为客户以及我们生活和工作的社区提供价值
我们的 2025 年“人力资源”目标
- 在全球范围内将女性在管理层中的代表人数增加 20%
- 将不同种族在美国技术型员工中的代表性提升 25%
- 确保安全总可记录事故率 ≤0.50
我们的2025“产品”目标
- 到 2025 年,90% 以上的产品进入我们的“积极新产品引入”漏斗,并在我们的三个产品 ESG 类别中的至少一个类别中产生积极影响
- 到 2025 年,以 100% 可数字化访问的形式向客户提供产品环境数据
我们的 2030 年“地球环境”目标
- Achieve 50% reduction in Scope 1 and Scope 2 greenhouse gas emissions
- 达到 25% 以上的可再生能源使用量
2021 年 ESG 报告
我们很高兴地公布 2021 年报告,其中详述了我们在过去一年取得的进展,并介绍我们组织的新目标和重点领域。亮点包括:
- 与 2020 年相比,将“范围 1”和“范围 2”的 CO2 排放量减少 15%
- 在我们的新产品引入流程中实施 ESG
- 改善我们的安全文化 - 将总可记录事故率降低至 0.56
良好管理及商业道德
nVent 相信良好管理是成功的基石,也是推动我们 ESG 战略向前发展的关键所在。有关我们治理实践的描述,请参阅我们的公司治理原则、2022 年委托书、2021 年 Form 10-K 和投资者页面。有关我们 ESG 监督和管理的更多信息,请参阅我们的“2021 年 ESG 报告”。
我们的六个“赢以正道”价值观反映了我们如何开展业务以及我们如何与周围的人互动。它们是我们成功的关键所在。我们的价值观体现在商业行为与道德准则中,并在每一天为我们提供指引。正如我们“全球人权政策”中的规定,我们致力于维护和保护人权,并在工作场所和开展业务的社区中以尊严和尊重的态度对待他人。请访问我们的道德与合规页面查看相关政策。
此外,我们还精心挑选供应商;我们的全球供应商指南和行为准则规定了对提供安全和健康的工作条件、恪守高道德标准和承担环境责任的期望。