Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Заземление и экранирование nVent ERICO

Каждое соединение заземления является уникальным. Мы создаем безопасные, надежные, качественные решения для удовлетворения ваших потребностей.

Потребности в заземлении и экранировании варьируются в зависимости от конкретного применения. Требования к заземлению и экранированию телекоммуникационных систем, заземлению силовых установок для систем КИПиА, подстанций электроснабжения, систем передачи и распределения, катодной и молниезащиты могут сильно различаться. Во всех случаях целью высококачественной системы заземления и экранирования является:

  • Защита людей.
  • Обеспечение защиты в случае непреднамеренного контакта токоведущих проводников и экранированных/заземленных деталей. 
  • Обеспечение максимальной защиты от сбоев в электрической системе и ударов молнии.

Компания nVent ERICO обладает соответствующим опытом и специалистами, которые помогут подобрать идеальное во всех отношениях решение для заземления и экранирования для вашего конкретного случая. 

Почему заземление и экранирование так важны

Фундаментальным фактом является то, что ток протекает по пути с самым низким полным сопротивлением. Задача состоит в том, чтобы обеспечить прохождение электрического тока, с учетом сбоев и ударов молнии, до этой точки с максимальной безопасностью для людей, сохраняя при этом надежность оборудования. Поэтому во всех случаях мы должны обеспечить безопасное, контролируемое протекание тока с минимальным падением напряжения на землю. 

Электрические системы окружают нас повсюду, и наша повседневная жизнь зависит от того, насколько качественно и без перебоев работают эти электрические системы. Несмотря на все усилия проектировщиков электрооборудования, электрические замыкания на землю, электрические переходные процессы и другие помехи могут происходить и часто происходят в электрических распределительных сетях зданий. 


 

Эксперты, с 1903 года.

Более ста лет компания nVent ERICO является ведущим экспертом в области заземления и экранирования, устанавливая стандарты во всей отрасли. 

Осуществляя свою деятельность в более чем 30 странах мира и предлагая локализованные решения, мы уделяем особое внимание поддержке отрасли посредством: 

 

  • соответствия стандартам;  
  • разработки продуктов; 
  • обучения и практических рекомендаций; 
  • содействия в проектировании и составления спецификаций; 
  • предоставления проектно-конструкторских услуг; 
  • технической поддержки. 

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ


 

Наши услуги

Обладая более чем 100-летним опытом работы в отрасли, включая исследования, испытания и производство продукции, компания nVent ERICO применяет инженерный подход при работе с заказчиками в области заземления и экранирования, начиная от небольших установок и заканчивая многомиллиардными проектами «под ключ» в любой точке земного шара. 

Наши специалисты в области инженерно-технического проектирования готовы помочь вам построить надежную, комплексную электрическую систему заземления. 

Наши услуги включают:  

  • Ценовое предложение по заземлению с нуля
    Предоставьте нашим инженерам-конструкторам чертежи системы заземления, и мы рассмотрим их и предоставим перечень спецификаций материалов и их необходимое количество. Узнать подробнее. 
  • Анализ проекта или содействие в его подготовке 
    Если у вас есть проект системы заземления и значение сопротивления заземления, которое вам необходимо достичь, мы можем обеспечить руководство, поддержку и содействие в проектировании, чтобы удовлетворить ваши уникальные требования.
  • Поддержка с выездом на место 
    Если у вас возникли проблемы на вашем объекте, позвольте нашей команде специалистов прибыть на место, провести тщательную оценку объекта, диагностировать проблему и предложить решения по ее устранению. В ходе обследования объекта наши специалисты проверят ваш объект целиком и полностью с использованием метода nVent ERICO Six Point Plan (План из шести аспектов), выявят уязвимые места и предложат улучшения.
    Запросить поддержку с выездом на место
  • Электротехническая лаборатория
    Наши специалисты готовы помочь в тестировании и подтверждении соответствия изделий стандартам в нашей собственной электротехнической лаборатории. Это может включать в себя сравнительный анализ конкурирующих изделий, соответствие стандартам, тестирование систем и способов применения, индивидуальные планы тестирования производительности и многое другое.
    Узнайте больше о наших услугах.
  • Повышение квалификации
    Мы специализируемся на проведении углубленного обучения по детализации, установке и обслуживанию систем заземления, защиты от перенапряжений и молниезащиты для обеспечения оптимальной производительности и соответствия требованиям. Обучение может проводиться в режиме онлайн, на месте или в учебном помещении, а также может включать в себя занятия по повышению квалификации.
  • Вебинары: наши интерактивные учебные вебинары под руководством специалистов доступны по тематическим каталогам. Ознакомьтесь с нашими доступными темами курсов обучения и списком учебных модулей и запланированных цифровых мероприятий. Подробнее.
  • Очное обучение: nVent ERICO предлагает очные учебные занятия по теме заземления и защиты по всей стране, ориентированные на коммерческие, телекоммуникационные и коммунальные системы. Подробнее.

Посетите наш Учебный сайт для просмотра предстоящих и прошлых учебных занятий, ознакомления с описанием курсов обучения и регистрации. 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

CLICK HERE TO REQUEST A TRAINING


 

Рекомендуемая продукция

Заземляющие стержни

nVent ERICO Cadweld

Материалы, улучшающие характеристики заземления

Шины заземления

Все изделия для заземления и экранирования

Шеститочечный план защиты nVent ERICO

nVent ERICO Six Point Plan of Protection (План защиты из шести аспектов) — это система, обеспечивающая комплексную электрическую защиту инфраструктуры и активов за счет интеграции решений для молниезащиты,
заземления и экранирования, а также защиту от перенапряжений.

Создавая и распределяя все под одной торговой маркой, вы можете быть уверены, что у вас будет то, что вам нужно для любого объекта, системы или специальных требований.

Узнайте больше о нашей системе nVent ERICO Six Point Plan of Protection (План защиты из шести аспектов):

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Каталог изделий для заземления и экранирования

Загрузите каталог изделий для заземления, экранирования и nVent ERICO Cadweld. Найдите и выберите то, что вам нужно, из нашего полного ассортимента изделий и принадлежностей.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

Cadweld.com

Узнайте больше о nVent ERICO Cadweld для проектировщиков или подрядчиков. Узнайте, как определить, выбрать и установить любой тип соединения для вашей системы.

ПОСЕТИТЬ CADWELD

Наши ресурсы

Видеоматериалы


Смотрите видео об изделиях для заземления и экранирования nVent ERICO в действии. В нашей библиотеке содержатся советы, рекомендации и инструменты, необходимые для вашего следующего проекта – от инструкций до интересных фактов.

Импульсный экзотермический блок управления сваркой nVent ERICO Cadweld Plus

Узнайте больше о наших последних новинках – блок импульсного управления nVent ERICO Cadweld

Список воспроизведения nVent ERICO Cadweld Plus

Введение в пошаговую процедуру для nVent ERICO Cadweld Plus.

Quickfill

Как установить: nVent ERICO Quickfill (QF25)

nVent ERICO Hammerlock

Как установить: Hammerlock

 

Каталоги + брошюры


Загрузите наши каталоги изделий, чтобы получить детальное описание всего ассортимента продуктов для заземления и экранирования. Ознакомьтесь со специальными каталогами и получите список рекомендуемых изделий для вашего следующего проекта.

Обзор nVent ERICO

Узнайте больше о бренде nVent ERICO, нашей истории и семействах продуктов. 

Каталог изделий для заземления и экранирования

Наше самое полное предложение продукции в одном каталоге для каждого проекта по заземлению и экранированию.

Максимальное использование вашей системы заземления

Изучите все советы и рекомендации, чтобы получить максимальную отдачу от своей системы заземления. 

Станьте экспертом алюмотермического метода сварки меди с медью (сталью)

Когда дело касается работы, очень важно эффективно расходовать свое время. Ознакомьтесь с экономящими время советами наших экспертов, а также с рекомендациями подрядчиков nVent ERICO.

Решения по защите телекоммуникационных объектов

Детали и технические решения, специально разработанные для телекоммуникационных систем. 

Справочное руководство по применению и эксплуатации электрооборудования

Ознакомьтесь с полным ассортиментом изделий для заземления и экранирования, предназначенных для защиты объектов энергосистем по всему миру.

Электрическая защита для железнодорожной отрасли

Ознакомьтесь с обширным ассортиментом продукции для сортировочных станций, релейных будок, разводных мостов и других важных железнодорожных сооружений.

Шеститочечный план защиты nVent ERICO

Шеститочечный план защиты nVent ERICO

Официальные документы + успешный опыт работы с клиентами


Узнайте больше непосредственно от экспертов с помощью наших доступных официальных документов. Погрузитесь в основы заземления и экранирования или в самые сложные сценарии современного строительства.

Принципы проектирования и тестирования электродов заземления

Узнайте об основополагающих принципах проектирования заземляющих электродов, измерения и расчета сопротивления заземления и устойчивости почвы.

Повышение электрического потенциала грунта в местах общественного пользования

В данном официальном документе рассматриваются две тенденции и проблемы, связанные с повышением электрического потенциала грунта в плотных местах общественного пользования. Узнайте больше о проблемах, связанных с молниями, и сценариях, требующих дополнительного внимания.

Решения для золотодобывающего предприятия Peak Gold Mine в Австралии

Узнайте о том, как компания nVent ERICO помогла компании Peak Gold Mine в австралийском штате Новый Южный Уэльс преодолеть сложные почвенные условия при установке нескольких подстанций.

Рекламные проспекты


Загрузите рекламный проспект по нашей продукции для быстрого ознакомления с информацией об изделиях, статистикой и многим другим. 

Ваш надежный источник информации о заземлении и экранировании

Компания nVent ERICO имеет широкий ассортимент высококачественных заземляющих стержневых электродов – от лидирующих в отрасли омедненных стержней до одножильных медных стержней, стержней из нержавеющей стали и оцинкованных стержней.

Рекламный проспект по оцинкованным заземляющим стержневым электродам

Выберите из нашего расширенного ассортимента оцинкованных заземляющих стержней номинальным диаметром 5/8 дюйма, которые идеально подходят для небольших коммерческих и жилых помещений.

Готовы начать?

У вас есть проект заземления и экранирования, готовый к планированию? Свяжитесь с нами и сообщите, как мы можем помочь с нашими решениями по заземлению и экранированию, опытом или ассортиментом продукции.

Связаться с нами

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink