I progettisti di infrastrutture di data center, gli ingegneri termici e gli architetti sono responsabili dell’abilitazione dei servizi internet e cloud della missione fondamentale, da cui tutti dipendiamo. Questa infrastruttura fondamentale ci consente di sfruttare i vantaggi di tecnologie in rapido sviluppo che stanno cambiando il modo in cui lavoriamo, acquistiamo e interagiamo gli uni con gli altri in un mondo "elettrificato".
I continui progressi nella tecnologia e nella connettività portano a nuove applicazioni e a una maggiore necessità di salvaguardare i dati e le reti del mondo. Garantire il flusso continuo di informazioni è essenziale. Allo stesso tempo, a causa dell’aumento dei costi energetici e della necessità di ridurre l’impronta di carbonio, l’efficienza energetica è più importante che mai. Con l’aumento della domanda di dati, è fondamentale che i gestori di data center possano implementare apparecchiature ad alta potenza che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei clienti, riducendo al minimo il consumo di energia.
Una parte fondamentale di questa equazione è il modo in cui i data center prendono in considerazione il raffreddamento. Affinché le apparecchiature del data center funzionino come previsto, devono essere mantenute entro un intervallo di temperatura specifico. Tuttavia, molti sistemi di raffreddamento precedenti nei data center e nelle stanze del server utilizzano sistemi di raffreddamento ad aria, che semplicemente non riescono a tenere il passo con le nuove apparecchiature ad alta potenza.
A causa della necessità di un potenziamento operativo del data center, unita al raffreddamento intenso richiesto dai chip di nuova generazione, il raffreddamento ad aria sta diventando meno fattibile per molti operatori. I rack per server racchiusi in modo fitto impediscono il flusso d’aria e il raffreddamento ad aria non è in grado di gestire in modo efficiente carichi di calore elevati. I data center che cercano di far fronte aumentando la velocità dell’aria possono rapidamente diventare un ambiente simile a una galleria del vento in cui è difficile lavorare e costoso da gestire.
Quando i sistemi di raffreddamento ad aria devono fare gli straordinari per mantenere le temperature operative necessarie, le strutture possono subire guasti alle apparecchiature, tempi di fermo non pianificati e costi energetici elevati. Quando il raffreddamento ad aria non è in grado di soddisfare le richieste di raffreddamento, il raffreddamento a liquido può essere una buona alternativa. Molti nuovi server ad alte prestazioni sono progettati pensando al raffreddamento a liquido.
Il raffreddamento a liquido può essere una buona scelta per proteggere le apparecchiature della missione fondamentale e ridurre i tempi di fermo. Inoltre, può offrire un forte ritorno sull’investimento e sul costo totale di proprietà per le infrastrutture dei data center. I sistemi di raffreddamento a liquido offrono soluzioni efficaci per raggiungere i parametri di temperatura richiesti e ridurre il consumo energetico dei sistemi di raffreddamento, abbassando così i costi operativi. Il liquido fornisce una capacità di trasferimento del calore maggiore, 3.500 volte superiore a quella dell’aria, perché il liquido è più denso dell’aria. Il raffreddamento a liquido può anche aumentare notevolmente l’efficienza di utilizzo dell’energia (PUE), riducendo i costi energetici e contribuendo alla sostenibilità ambientale.
Esistono tre tipi principali di raffreddamento a liquido:
Raffreddamento ad acqua indiretto: il calore viene trasferito all’acqua attraverso uno scambiatore di calore aria-acqua situato all’interno di una fila o di un armadio.
Raffreddamento ad acqua diretto: il calore viene trasferito direttamente a un componente di trasferimento del calore collegato, come una piastra fredda.
Ibrido diretto e indiretto raffreddato ad acqua: raffreddamento selettivo dei componenti ad alto consumo energetico con raffreddamento a liquido a contatto diretto; il resto dell’armadio è raffreddato tramite un dispositivo di raffreddamento aria-acqua secondario.
Per saperne di più sul raffreddamento a liquido e su cosa serve per effettuare il passaggio, scaricate il nostro libro bianco.
Risorse