Les infrastructures du monde entier deviennent plus électriques, sous l’impulsion de la technologie et du besoin de solutions plus durables. Avec l’augmentation de la demande d’internet et du cloud, les gestionnaires de datacenters sont responsables des systèmes à mission capitale qui permettent ces services. L’équipement d’un datacenter est un processus dynamique, qui nécessite la mise en œuvre de diverses solutions de connexion et de protection.
nVent peut fournir des solutions qui ajoutent une protection capitale et une résilience aux systèmes essentiels dans les installations des datacenters. Qu’il s’agisse de soutenir directement les équipements IT avancés ou de maintenir le bon fonctionnement des installations, de nombreuses solutions nVent peuvent fonctionner ensemble pour soutenir les processus à mission capitale à chaque niveau de l’opération.
Connexions constantes
Les datacenters doivent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l’année. Compte tenu de l’importance du temps de fonctionnement, les datacenters déploient un large éventail de systèmes de surveillance qui aident le personnel à repérer les problèmes potentiels et à y réagir le plus rapidement possible.
Par exemple, les liquides et l’électronique sensible ne font pas bon ménage. Pourtant, les liquides jouent un rôle essentiel dans les datacenters en maintenant l’électronique au frais. Le défi, auquel sont confrontés les datacenters, n’est donc pas aussi simple que l’élimination des sources de liquide. Le personnel des datacenters doit constamment savoir où et comment les liquides circulent dans les installations. Tout liquide entrant dans le datacenter doit être relié à un système de détection de fuites afin que le personnel du datacenter puisse rapidement identifier et réagir aux fuites pour minimiser les dégâts et les temps d’arrêt.
Alors que les datacenters nouvellement construits sont conçus en tenant compte de la détection et de la prévention de fuites, de nombreux datacenters sont situés dans des bâtiments commerciaux standard ou des entrepôts réaménagés où le personnel peut être confronté à des sources de fuites inconnues ou peu comprises. Dans ces cas, la détection et la prévention de fuites sont d’autant plus importantes.
Faire face à l’hiver
L’exploitation d’un datacenter est une opération délicate en soi, mais les datacenters situés en Europe du Nord doivent en plus faire face aux périls de la météo hivernale.
L’eau et les liquides de refroidissement circulent souvent dans des tuyaux situés sur les toits des installations, et ces tuyaux doivent être protégés du gel afin de garantir un débit constant du liquide et d’éviter qu’ils ne se brisent. L’accumulation de neige et de glace peut également constituer une menace pour le fonctionnement des datacenters, en bloquant les bouches d’aération qui font circuler l’air frais dans les datacenters. De plus, cela peut rendre les passerelles et les trottoirs glissants, ce qui crée des risques pour la sécurité des livreurs et des agents de maintenance.
nVent propose une large gamme de solutions pour maintenir l’écoulement des liquides et empêcher l’accumulation de neige et de glace, tout en surveillant les sources de liquide pour les fuites. Les câbles de traçage thermique maintiennent la chaleur des tuyaux et les passerelles, et hors gel, les solutions de détection de fuites localisent les fuites ; le tout est relié au même système centralisé qui se connecte facilement aux systèmes de gestion des bâtiments des clients. Cela permet de sensibiliser et de protéger de façon capitale le personnel du datacenter. En cas de fuite de liquide, les systèmes nVent peuvent déclencher automatiquement l’arrêt des équipements, déclencher une alarme ou alerter le personnel par SMS.
La complexité entraîne des erreurs, qui peuvent conduire à des pannes. Le personnel des datacenters a pour priorité de prendre des mesures pour éviter les fuites et les solutions nVent apportent simplicité et commodité dans la conception, l’installation et la maintenance de ces systèmes critiques. De nombreuses personnes dépendent d’un accès fluide et ininterrompu à Internet. Il est donc important que les datacenters restent opérationnels.
Ressources