Les systèmes solaires photovoltaïques (PV) et l’énergie éolienne représenteront la moitié de la capacité de génération d’ici 2035, mais le plus gros défaut des énergies renouvelables est leur intermittence. Lorsque des nuages couvrent le soleil ou que le vent ne souffre pas, ces sources d’énergie ne sont pas aussi productives. C’est là qu’intervient le stockage de l’énergie : Lorsqu’un pic de génération d’énergie renouvelable survient, par exemple, les jours de grand vent ou lorsque le soleil brille, cette capacité supplémentaire peut être stockée puis libérée lorsque la demande dépasse la production.
Il est logique que le stockage d’énergie croisse en parallèle à la capacité d’énergie renouvelable partout dans le monde. Les systèmes de stockage d’énergie (ESS) jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la fiabilité et de la stabilité des sources d’énergie propres et seront la clé d’une transition énergétique réussie. En stockant l’énergie excédentaire produite durant les périodes de pic de production et en la libérant durant les périodes de faible production ou de demande élevée, les ESS assurent une alimentation constante et fiable en énergie, et des objectifs de durabilité ambitieux donnent lieu à une explosion dans ce marché.
« Le marché mondial du stockage d’énergie dans des batteries suit une trajectoire de croissance rapide », explique Buket Mansuroglu, Directeur, Marchés verticaux chez nVent Schroff, un leader mondial en matière de solutions de connexions et de protection électriques.
« APAC détient actuellement la plus grande part de la capacité installée, mais l’Europe a vu une augmentation exponentielle des systèmes de stockage d’énergie au cours des dernières années. En termes de technologie, les batteries au lithium-ion (li-ion) ont été privilégiées en raison de leur densité énergétique élevée, de leur efficacité et de leurs coûts toujours plus bas, mais l’investissement en R&D vise désormais d’autres technologies présentant des spécifications favorables. »
Le développement de technologies de batteries continue. Les batteries au lithium-ion connaissent des améliorations continues en termes de densité énergétique, de vitesse de charge et de durée de vie. Les batteries au sodium-ion émergent comme une alternative prometteuse, en raison de leur rentabilité, de leur viabilité environnementale et de leurs fonctions de sécurité. D’un autre côté, les batteries à l’état solide promettent des progrès en termes de chimie des batteries qui offrent le potentiel d’une augmentation de la densité énergétique et de la sécurité, avec un cycle de vie amélioré.
À ces types de batteries viennent s’ajouter les batteries de type flux, qui utilisent l’énergie stockée dans des électrolytes en augmentant la différence potentielle entre deux liquides électrochimiques, et qui promettent une durée de vie plus longue que les batteries au li-ion, avec en sus un meilleur profil de sécurité. Les développements de ces technologies devraient être observés de près. Buket indique : « Les facteurs principaux qui sous-tendent la recherche et les investissements dans les technologies de batterie alternatives sont l’obtention d’une meilleure stabilité, d’une plus forte densité énergétique, d’une durée de vie prolongée et d’une réduction globale des coûts. La durabilité et les facteurs environnementaux jouent également un rôle crucial.
Mais Kirim Serhan, Responsable développement commercial chez nVent, déclare que le marché reste toujours très nettement dominé par les batteries au li-ion et le restera encore un certain temps.
nVent fait partie des entreprises qui jouent un rôle vital dans la transition énergétique, en aidant les équipementiers et les intégrateurs à naviguer les obstacles réglementaires et sécuritaires et à modeler les systèmes de stockage d’énergie pour qu’ils soient totalement optimisés tout en étant suffisamment souples pour s’adapter aux améliorations technologiques. Ses boîtiers uniques comprennent des systèmes de gestion thermique avancés, des solutions de protection électrique complètes et des systèmes de distribution de l’alimentation modulaires qui peuvent être intégrés à des projets d’infrastructure plus importants, le tout formant des composants essentiels à un stockage efficace de l’énergie.
Les fabricants BESS peuvent sortir du lot en fournissant des performances supérieures et des durées de vie prolongées. « Mais il existe encore des obstacles », indique M. Serhan. « La dégradation des batteries est inévitable. Elles doivent résister à des environnements de plus en plus difficiles et hostiles. Il y a cependant de bonnes nouvelles. Alors que nous attendons toujours des avancées supplémentaires dans les domaines complexes tels que la chimie, il existe déjà des solutions pratiques permettant de prolonger la durée de vie des cellules.
« Notre expertise dans ce domaine nous permet d’aider le marché à accélérer le développement BESS. »
Il explique que les entreprises qui contactent nVent ont généralement une vague idée de leurs besoins, mais ont besoin de son expertise pour intégrer des systèmes et résoudre des problèmes mécaniques et thermiques.
« Nous sommes en mesure d’offrir la flexibilité au niveau de la conception, ainsi qu’une grande robustesse, la sécurité, la modularité et des options de personnalisation », explique M. Serhan. « Tous les clients commencent par un prototype que nous les aidons à concevoir et à tester sur une période de trois à six mois. Nos ingénieurs d’application collaborent de très près avec les clients durant cette phase. »
Solutions de stockage d’énergie
nVent SCHROFF is a leader in the energy storage sector, offering innovative solutions that ensure the safe and efficient management of energy systems. Our robust cabinets and cooling solutions protect critical components and optimize performance, supporting the growing demand for sustainable energy and helping businesses effectively harness and store renewable energy.