Projet de pipeline de soufre de la Nickel Mining Company
Projet de pipeline de soufre de la Nickel Mining Company
Société d'extraction et de traitement du nickel | Indonésie
Enjeu
La conduite de soufre unidirectionnelle a maintenu un changement d’élévation de 18 mètres entre la fosse et le four. Une défaillance du système provoquerait une solidification du soufre dans la conduite et une interruption des opérations quotidiennes.
Solution
Nous avons installé un système de mesure de température distribuée (DTS) par fibre optique avancé avec une batterie de charge ohmique séparée pour éviter toute condition déséquilibrée et surveiller le système.