Célébration du 50e anniversaire de la technologie de traçage thermique autorégulant nVent RAYCHEM
Une histoire d’innovations
Cette année, nVent célèbre le 50e anniversaire de sa technologie de chauffage autorégulé sous sa marque nVent RAYCHEM, reconnue mondialement et leader sur le marché. En 1972, la division de traçage électrique de Raychem Corporation (qui fait désormais partie de nVent) a breveté et produit le premier câble chauffant de traçage électrique autorégulant au monde. L’entreprise a vendu et installé plus de 550 000 km (1,8 milliards de pieds) de câbles chauffants dans plus de 100 pays. Elle continue de lancer des produits innovants qui ont popularisé la technologie de traçage thermique.
Histoire de nVent RAYCHEM
Raychem Corporation a été la première entreprise à appliquer la nouvelle science de chimie des rayonnements à usage commercial. Le lancement de câbles chauffants autorégulants marque un tournant important dans la mesure où la puissance électrique de sortie peut désormais être régulée plus efficacement pour la première fois. Le principe d’autorégulation repose sur un élément chauffant semi-conducteur qui adapte sa puissance de sortie à toute variation de température ambiante. Ces câbles chauffants permettent de contrôler la température des tuyaux sans surchauffe. Ils sont sectionnés sur site sans incidence sur la puissance électrique et présentent une robustesse inégalée. Ils permettent de faire baisser les coûts énergétiques généraux et sont nettement plus faciles à installer. Dans les industries de transformation, ces caractéristiques représentent une avancée majeure qui a permis aux clients de relever de nombreux défis.
« Étant donné que les produits autorégulants ont été appliqués si largement, la plupart des gens ont oublié l’attention requise en termes de conception technique et d’installation pour assurer la sécurité d’autres produits à puissance régulée » déclare Linda Kiss, Vice-présidente de la technologie dans le segment Gestion thermique chez nVent. « De nos jours, nos nouvelles innovations en polymères nous permettent d’accroître la résilience de nos performances produits. Il est en particulier important de noter la rétention électrique accrue et la durée de vie prolongée par rapport à nos produits antérieurs. »
En 2019, nVent a été distinguée par l’institut des ingénieurs électroniciens électriques (IEEE) et intronisée dans son programme « Milestones Program » qui honore les remarquables accomplissements en ingénierie électrique et électronique. L’entreprise a reçu le 200e jalon en tant que détenteur de brevets et producteur du premier câble au monde autorégulant de traçage thermique conducteur et en polymères.
Contribuer à améliorer la sécurité d’un secteur
Les câbles chauffants autorégulants renforcent les niveaux de sécurité dans des zones dangereuses. Ils sont devenus le premier, voire parfois, le seul choix dans plusieurs environnements critiques dans les industries de l’énergie et des processus chimiques. Ils restent l’option la plus polyvalente pour de nombreux projets. Cette technologie est également utilisée dans d’innombrables solutions pour des applications commerciales, résidentielles et d’infrastructure.
Aujourd’hui, nVent consolide son héritage en matière d’innovation améliorant les performances, comme l’illustre le lancement en 2021 de son câble chauffant autorégulant nVent RAYCHEM HTV. Ce câble chauffant est conçu pour des applications atteignant jusqu’à 260°C/450°F. Il est doté d’une technologie de pointe de rétention à puissance élevée (HPR). Il retient au moins 95 % de sa puissance après une exploitation à une température maximale pendant 10 ans. Grâce à ses niveaux optimaux de HPR sur plus de 30 ans, ce nouveau câble chauffant autorégulant robuste respecte des exigences strictes pour une intégrité maximum des processus tout en protégeant les processus et l’infrastructure.
« Je suis extrêmement fier de notre innovation historique dans les câbles autorégulants de traçage thermique et du fait que nous avons contribué à définir une nouvelle norme », déclare Brad Faulconer, Président de la gestion thermique chez nVent. « Après 50 ans, l’innovation reste au cœur de notre entreprise. Nous poursuivons le développement de produits et solutions fiables qui changent la donne et qui permettent à nos clients de réussir. Nous remercions tous nos clients internationaux de nous avoir aidés à franchir cette étape. Nous avons hâte d’aborder les 50 prochaines années ».