Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Témoignage client

Innovations en matière d’énergie solaire

Grâce aux solutions nVent, EPEC_QT révolutionne le secteur de l’énergie solaire 

Nous contacter
Driving Innovation

Un partenaire fiable pour améliorer l’efficacité énergétique solaire et réduire l’empreinte environnementale

À mesure que l’électricité devient plus présente dans le monde, le besoin de solutions plus durables et de sources d’énergie alternatives tel que le soleil est en forte demande. nVent accompagne ses clients dans la mise en œuvre d’innovations capitales dans des secteurs en pleine croissance tels que les énergies renouvelables. Pour EPEC_QT, fruit du partenariat de deux entreprises offrant des solutions efficaces et peu encombrantes en matière d’énergie solaire, les technologies nVent ont permis de gagner de l’espace, d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts sans sacrifier la fiabilité.  

Capter l’énergie du soleil et l’acheminer vers le réseau électrique afin qu’elle puisse alimenter nos foyers et nos entreprises est un processus complexe qui implique de nombreux équipements soigneusement étalonnés. De plus, alors que les entreprises du secteur de l’énergie solaire recherchent des lieux où l’ensoleillement est constant, elles construisent souvent des champs solaires dans des environnements difficiles et peu accessibles. Ces sites éloignés sont parfois coûteux à entretenir, d’où l’importance capitale de la protection des équipements sensibles.  

Un approvisionnement efficace permet de gagner du temps et des ressources 

EPEC_QT est né du partenariat entre EPEC Solutions et QT Corp. Ces deux sociétés se sont associées pour répondre aux besoins d’un secteur en pleine croissance en proposant des solutions innovantes de combinateurs AC. Les combinateurs AC jouent un rôle important dans les systèmes d’énergie solaire. Ils combinent la puissance produite par de nombreuses chaînes de panneaux solaires en une alimentation électrique unique qui peut être injectée dans un transformateur, puis dans le réseau électrique local.  

Pour fournir la meilleure technologie possible à leurs clients, les ingénieurs d’EPEC_QT doivent s’approvisionner en composants extrêmement fiables et efficaces pour leurs combinateurs. La fabrication d’un combinateur requiert de nombreux éléments technologiques, notamment des conducteurs pour le transport de l’énergie, des protections contre les surtensions et des isolateurs pour assurer la stabilité du système électrique, ainsi que des boîtiers pour protéger les équipements sensibles contre les intempéries.  

La recherche des bonnes pièces auprès de nombreux fournisseurs différents peut s’avérer difficile. EPEC_QT a collaboré avec les représentants et distributeurs nVent pour acheter plusieurs produits nVent au lieu de s’approvisionner en boîtiers, conducteurs et protections contre les surtensions auprès de différentes sociétés. L’achat de plusieurs composants pour son combinateur auprès de nVent a simplifié le processus d’approvisionnement et de production pour EPEC_QT. L’utilisation de produits nVent fabriqués sur mesure permet également à EPEC_QT de réduire les coûts de main-d’œuvre et de diminuer la quantité de stock nécessaire pour répondre à la demande des clients.  

Assurer l’efficacité et la durabilité 

EPEC_QT fabrique des combinateurs innovants qui réduisent les coûts et l’encombrement pour ses clients. Les tableaux de combinateurs AC UL 891 de la société peuvent réduire l’encombrement jusqu’à 40 %. Les clients optimisent ainsi l’utilisation de l’espace et la production d’énergie renouvelable. 

Lors de la conception de sa technologie de combinateur AC, la recherche du bon boîtier était essentielle pour EPEC_QT. Les ingénieurs de l’entreprise avaient besoin d’un boîtier capable de protéger tous les composants essentiels tout en mettant en œuvre des innovations permettant de réduire son encombrement. EPEC_QT a opté pour un produit de la marque nVent HOFFMAN pour le boîtier qui abrite l’ensemble du système de combinateurs et de tableaux de distribution. Le choix d’EPEC_QT s’est porté sur nVent en raison de sa capacité à concevoir et à personnaliser le boîtier pour répondre aux besoins spécifiques du secteur solaire, de la qualité constante des boîtiers et de la valeur globale du produit.   

De plus, pour réduire l’encombrement de leur technologie de tableau de distribution, les ingénieurs d’EPEC_QT ont choisi d’éliminer les connexions de bus en cuivre à l’intérieur du combinateur et de les remplacer par des jeux de barres flexibles ERIFLEX Flexibar et des tresses 160 A de nVent. Ces conducteurs nVent sont moins encombrants et moins coûteux que les bus en cuivre et offrent une meilleure conductivité. Ils réduisent également le temps de production et les coûts de main-d’œuvre, car ils sont fabriqués sur mesure par nVent pour répondre aux spécifications exactes d’EPEC_QT au lieu d’être découpés et pliés sur place comme les bus en cuivre. La société EPEC_QT peut ainsi disposer d’un stock réduit de cuivre et minimiser ses déchets de matériaux.  

En intégrant les produits nVent dans ses systèmes de combinaison, EPEC_QT est assuré de pouvoir répondre aux attentes de ses clients et de continuer à se concentrer sur la création de solutions innovantes capables de faire progresser le secteur de l’énergie solaire. nVent aide ses clients à mettre en œuvre des innovations capitales, en apportant de nouvelles technologies sans sacrifier la fiabilité. Nos solutions assurent la résilience, la sûreté et la sécurité des systèmes et des infrastructures à mission capitale, dans le monde entier.  

Protégeons notre avenir

Comment amener l’énergie du soleil jusqu’à vos prises de courant ?

Dans un système d’énergie solaire, le flux d’énergie commence lorsque les panneaux solaires captent les rayons du soleil et les convertissent en courant électrique continu (DC). Ce courant continu est ensuite converti en courant alternatif (AC) par un dispositif appelé onduleur string. L’« onduleur sring » doit son nom au fait que plusieurs « chaînes » (string) de panneaux solaires sont reliées à chacun d’entre eux. En général, 12 à 24 chaînes d’environ 30 panneaux solaires sont connectées à chaque onduleur string.  

Le courant alternatif fraîchement produit par les onduleurs string passe ensuite dans un tableau de distribution AC. Dans le secteur de l’énergie solaire, ce dispositif est appelé un combinateur (la spécialité d’EPEC_QT).Son rôle est de combiner le courant électrique de plusieurs onduleurs string. Le combinateur est ensuite relié à un transformateur qui adapte la tension du système d’énergie solaire à celle du réseau électrique local. L’énergie ainsi produite peut alimenter les foyers, les entreprises, les dispositifs de charge des véhicules électriques, etc.  

Ressources

À propos de nVent

Personnalisation de pointe

Personnalisation de pointe

Plus de témoignages des clients

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink