nVent RAYCHEMIN itsesäätyviä lämpökaapeleita voidaan käyttää putkien suojaamiseen jäätymiseltä, säiliöiden lämmitykseen, prosessilämpötilojen ylläpitoon, kattojen ja pintojen lumen ja jään sulattamiseen, lämpimän käyttöveden saattamiseen ja lattialämmitykseen.
nVent RAYCHEM on itsesäätyvän saattolämpöteknologian kehittäjä ja se on myynyt yli 550 000 kilometriä lämpökaapelia yli 100 maassa, minkä vuoksi se on saattolämpösegmentin tunnetuin tuotemerkki ja maailmanlaajuisten standardien asettaja.

Miten itsesäätyvät lämpökaapelit toimivat
nVent RAYCHEMIN itsesäätyvät saattolämmityskaapelit koostuvat kahdesta rinnakkaisesta johtimesta, jotka on upotettu sähköä johtavasta polymeeristä valmistettuun lämmönjohtimeen. Ydinmateriaali on säteilyttämällä ristisilloitettu pitkäaikaisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
Lämpöä muodostuu sähkövirran kulkiessa johtimien välissä sijaitsevan sähköä johtavan polymeeriytimen läpi. Ympäristön lämpötilan laskiessa ja ytimen supistuessa sähkön kulkureittejä avautuu enemmän, jolloin lämpöä muodostuu enemmän. Lämpötilan noustessa ydin puolestaan laajenee, jolloin sähkön kulkureittejä on vähemmän ja lämpöä muodostuu vähemmän.
nVent RAYCHEM: n itsesäätyvää kaapelitekniikkaa on saatavana monissa tuotteissa, jotka soveltuvat käytettäväksi kotona, suurten rakennusten rakentamisessa ja teollisuuskäyttöön.
Sisältää itsesäätyvää nVent RAYCHEM -lämpöteknologiaa
- Jatkuvat käyttölämpötilat – jopa 205 °C / 400 °F
- Ajoittaiset altistuslämpötilat enintään 260 °C / 500 °F
- Piirien pituudet enintään 293 m / 978 jalkaa
- Tuotteen takuu enintään 10 vuotta (teollinen käyttö) / 12 vuotta (kaupallinen käyttö)
- Lähes 50 vuoden kokemus itsesäätyvästä teknologiasta, yli 500 000 kilometriä / 1,8 miljardia jalkaa kaapelia asennettu maailmanlaajuisesti
Turvallinen ja tehokas toiminta
- Ei ylikuumenemisen riskiä
- Putken tasainen lämpötila ja energiansäästö
- Innovatiiviset materiaalit ja ristisilloitusteknologia takaavat erinomaiset mekaaniset, termiset ja kemialliset ominaisuudet
Helppo suunnitella ja asentaa
- Ehdoton T-luokitus takaa äärimmäisen turvallisuuden räjähdysvaarallisilla alueilla
- Useita päällekkäisyyksiä ilman ylikuumenemisen riskiä
- Saatavilla haluttuun pituuteen katkaistavana ja valmiissa pituuksissa
- Helppo kuoria, liittää ja kytkeä
Luotettava ja pitkään kestävä
- RAYCHEM-lämpöydin sisällä
- Tuotteen takuu 10 vuotta (teollinen käyttö) / 12 vuotta (kaupallinen käyttö)
- Suunniteltu käyttöikä vähintään 20 vuotta
Esittelyssä uusi erinomaisesti tehon säilyttävä teknologia (HPR)
nVent RAYCHEM -tuotemerkki on tunnettu luotettavuudesta, erinomaisesta suorituskyvystä ja pitkäikäisyydestä.
Uusien HTV-lämpökaapelien myötä esittelemme entistä korkeamman tehon säilytystason ja vähintään 30 vuoden suunnitellun käyttöiän.
Viimeisimpien materiaalikehitysten ja nanoteknologian innovaatioiden myötä nVent kehitti upouuden puolijohtavan polymeerinanokomposiitin, jolla on uraauurtava suorituskyky. HTV-lämpökaapelilla on vähintään 95 %:n tehon säilytyskapasiteetti 10 vuoden käytön jälkeen maksimikäyttölämpötilassa (205 °C / 400 °F).
50 Years of Self Regulating Technology
nVent RAYCHEM is celebrating the 50th anniversary of its self-regulating heating technology this year. In 1972, the heat tracing division of the Raychem Corporation (now a part of nVent) patented and produced the world’s first commercially successful electric self-regulating heat tracing cable. Since then, the company has sold and installed over 1.8 billion feet (550,000 km) of heating cable in over 100 countries and continues to launch innovative products that have expanded the application of heat tracing technology.
nVent RAYCHEM, perintönä innovaatio

50 vuotta itsesäätyvää teknologiaa
Tiesitkö, että nVent RAYCHEM on nimitetty Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) -järjestön Milestones Program -ohjelmaan maailman ensimmäisen sähköä johtavasta polymeeristä valmistetun itsesäätyvän saattolämmityskaapelin patentinhaltijana ja valmistajana?
Ota meihin yhteyttä
Etkö tiedä, mistä aloittaa? Ota yhteyttä johonkuhun asiantuntijoistamme kaikkia suunnittelu-, tuote- ja palvelutarpeitasi varten