La infraestructura mundial cada vez es más eléctrica, impulsada por la tecnología y la necesidad de soluciones más sostenibles. A medida que aumenta la demanda de Internet y la nube, los administradores de los centros de datos son responsables de los sistemas de misión crítica que permiten estos servicios. Equipar un centro de datos es un proceso dinámico: uno que requiere la implementación de todo tipo de soluciones para conectar y proteger.
nVent puede suministrar soluciones que aportan una protección crítica y resistencia a los sistemas esenciales a través de las instalaciones de centros de datos. Muchas soluciones nVent pueden actuar conjuntamente para apoyar los procesos de misión crítica en todos los niveles de la operación, desde el apoyo directo a equipos de TI avanzados hasta mantener el buen funcionamiento de las instalaciones.
Constant Connections
Data centers need to keep running 24/7, every day of the year. Because of the importance of uptime, data centers deploy a wide range of monitoring systems that help staff pinpoint and react to potential problems as quickly as possible.
For instance, liquid and sensitive electronics do not mix. However, liquid plays an integral role in data centers keeping electronics cool so the challenge facing data centers is not as simple as removing liquid sources. Data center staff need to constantly be aware of where and how liquids are flowing through facilities. Any liquid coming into the data center needs to be connected to a leak detection system so that data center staff can quickly identify and react to leaks to minimize damage and downtime.
Aunque los centros de datos recién construidos están diseñados pensando en la detección y prevención de fugas, muchos centros de datos se encuentran en edificios comerciales estándar o almacenes adaptados donde el personal puede enfrentarse a fugas de origen desconocido o de menor comprensión. En esos casos, los diseños detallados de detección y prevención de fugas resultan aún más importantes.
Weathering Winter
Running a data center is a delicate operation to begin with, but data centers located in Northern Europe are faced with the additional challenge of dealing with the hazards of winter weather.
Water and coolant liquid often flow through pipes located on the roofs of facilities and those pipes need to be protected from frost to ensure a consistent flow of liquid and prevent pipes from breaking. Snow and ice buildup can pose threats to data center operations as well, blocking bifold vents that circulate fresh air into data centers making driveways and walkways slippery, creating safety hazards for delivery and maintenance workers.
nVent provides a wide range of solutions that keep liquids flowing and prevent snow and ice buildup, all the while monitoring liquid sources for leaks. Heat tracing cables keep pipes and walkways warm and frost free, leak detection solutions pinpoint leaks and everything connects to the same centralized system that easily connects to customers’ building management systems. Esto proporciona una concienciación y protección vitales para el personal del centro de datos. In the event of a liquid leak, nVent’s systems can automatically trigger equipment shutdowns, sound an alarm or alert staff by text message.
Complexity leads to mistakes, which can lead to failure. Data centers staff prioritize taking measures to prevent leaks and nVent solutions bring simplicity and convenience to designing, installing and maintaining these critical systems. Many people rely on smooth and uninterrupted access to the internet—it is important to keep data centers up and running.
Recursos