SITUATION
Standort: Coral Gables, Florida
Situation: CCT, ein führender Systemintegrator in Florida für Kommunen, suchte nach einer Lösung, um kritische Geräte in Überschwemmungsgebieten besser zu schützen.
Lösung: CCT beauftragte die Ingenieure von nVent HOFFMAN mit der Entwicklung eines freistehenden, anwendungsspezifischen NEMA 4X-Edelstahl-Gehäuses für den Einsatz in Überschwemmungsgebieten.
Ergebnis: Das UL-geprüfte untertauchbare Gehäuse hat der Stadt geholfen, Wartungszeit und -kosten zu sparen. Gleichzeitig haben die Stadtverwaltung und die Einwohner die Gewissheit, dass die Wasserpumpen in Betrieb bleiben und sie vor Hochwasserschäden schützen.
Als Leiter eines führenden Systemintegrators und einer Werkstatt für kundenspezifische Steuertafeln im Südosten Floridas hat Gerry Gallo, Vice President und Chief Operating Officer von Custom Controls Technology, Inc. häufig über Möglichkeiten nachgedacht, die städtischen Infrastruktursysteme in Betrieb zu halten und die Sicherheit für die Bewohner und die umliegenden Grundstücke zu erhöhen.
Die Wasserpumpensysteme, auf die man sich verlässt, um Überschwemmungen bei starken Regenfällen zu minimieren, boten eine Gelegenheit für Gallo und das erweiterte CCT-Team.
Die elektrischen Steuertafeln eines Wasserpumpensystems sind in der Regel im Freien untergebracht, oft auf hochbeinigen Ständern, um die Steuerungen über dem Wasserspiegel zu halten. Bei unvorhersehbarem Wind und sintflutartigen Regenfällen bestand jedoch die Gefahr, dass Wasser in diese Schaltanlagen eindrang. Wenn die kritischen Steuerungen im Inneren nass werden, würden die elektrischen Komponenten ausfallen und die Wasserpumpen nicht mehr funktionieren. Dies würde zu katastrophalen Überschwemmungsschäden in dem betroffenen Gebiet führen. Außerdem war das hohe Ständerwerk für die Anwohner und Passanten, die stolz auf ihre Gemeinden sind, ästhetisch nicht ansprechend.
„Betoninfrastrukturen, die hoch genug sind, um Überschwemmungen zu vermeiden, können extrem kostspielig sein und das Stadtbild verschandeln“, erklärte Gallo. „Wir hatten die Idee, eine zuverlässigere und kosteneffizientere Schutzlösung für Wasserpumpensysteme zu entwickeln, die widerstandsfähiger gegen Überschwemmungen ist und schöner aussieht.“
Zunächst wandte sich das CCT-Team an das hochqualifizierte Team von nVent HOFFMAN Ingenieuren und nutzte die UL-zertifizierten Laborressourcen. Gemeinsam arbeiteten sie an der Entwicklung einer Lösung für den Schutz von Unterwassergehäusen für eine Wasserpumpenanlage in Coral Gables, Florida.
LÖSUNG
Gemeinsam überlegten die Teams von CCT und nVent HOFFMAN, welche Anwendungsanforderungen erfüllt werden müssen, um den Anforderungen an die Überflutbarkeit und Windbeständigkeit der Umgebung im Südosten Floridas gerecht zu werden. Auf Grundlage dieser Anforderungen wussten sie, dass sie mit einem standardmäßigen freistehenden nVent HOFFMAN Universal-Edelstahl-Gehäuse beginnen konnten, das für Typ 4X und IP66 eingestuft war, und dessen Haltbarkeit für extreme Wetterbedingungen verbessern konnten.
Das auf Flexibilität ausgelegte Universal Free-Stand-Portfolio ermöglicht es Systemintegratoren, Basisgehäuse je nach Bedarf mit Zubehör und Modifikationen anzupassen. Das Portfolio ist robust, anreihbar und verfügt über mehrere Typenzulassungen mit Zubehör, das auf Sicherheit und Komponentendichte ausgerichtet ist. So ermöglicht es eine schnellere Konstruktion, Änderung und Montage und verbessert gleichzeitig die Sicherheit von Steuertafeln.
Das Ingenieurteam von nVent HOFFMAN führte Windlasttests und begrenzte Unterwassertests mit dem Gehäuse durch. Darauf folgten weitere Tests von CCT, um die UL-Bestätigung zu erhalten, dass das Gehäuse bis zu 72 Stunden unter Wasser standhalten kann. Das kundenspezifische Gehäuse bestand die zusätzlichen Prüfungen.
ERGEBNIS
Das nun in Coral Gables installierte freistehende Gehäuse ist nachweislich in der Lage, das Wasserpumpensystem in Katastrophensituationen trocken und intakt zu halten, was zu geringeren Betriebs- und Wartungskosten führt.
Darüber hinaus können die Stadtverwaltung und die Einwohner sich darauf verlassen, dass ihre Wasserpumpensysteme auch bei schlechtem Wetter in Betrieb bleiben – ohne dabei die Ästhetik des Stadtbildes zu beeinträchtigen. Sie können auch stolz darauf sein, dass die Lösung dazu beigetragen hat, dass die Stadt eine Envision-Zertifizierung für nachhaltige Infrastrukturpraktiken erhalten hat.
„Wir hoffen, dass alle anderen Gemeinden im Bezirk eine Lösung wie unsere installieren können“, sagte Jorge Acevedo, Leiter der Versorgungsabteilung der Stadt Coral Gables.
Gallo fügte hinzu: „Wir arbeiten gerne mit nVent zusammen – der Hauptgrund dafür ist die Qualität und die technische Unterstützung, die sie uns bieten. Außerdem bietet das Unternehmen beträchtliche Ressourcen, einschließlich eines UL-zertifizierten Labors, und es ist sehr angenehm, mit diesem zu arbeiten.“