Bis 2035 werden die Hälfte aller Erzeugungskapazitäten auf Photovoltaik und Windkraft entfallen, aber das größte Manko der erneuerbaren Energien ist ihre Unbeständigkeit. Wenn also dunkle Wolken die Sonne verdecken oder der Wind nicht weht, können diese Energiequellen nicht so viel produzieren. Deshalb ist die Energiespeicherung so wichtig: damit bei einem sprunghaften Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, z. B. an windigen Tagen oder während der Stunden, an denen die Sonne am höchsten steht, diese zusätzliche Kapazität gespeichert und dann freigegeben werden kann, wenn die Nachfrage die Produktion übersteigt.
Es ist nur logisch, dass die Energiespeicherindustrie parallel zum Ausbau der erneuerbaren Energien auf der ganzen Welt wächst. Energiespeichersysteme (ESS) spielen eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Zuverlässigkeit und Stabilität sauberer Energiequellen und werden der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche Energiewende sein. Durch die Speicherung von überschüssiger Energie, die in Spitzenzeiten der Produktion erzeugt wird, und die Freigabe dieser Energie in Zeiten geringer Produktion oder hoher Nachfrage sorgt ESS für eine konsistente und zuverlässige Stromversorgung. Ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele sorgen für einen Boom auf diesem Markt.
„Der globale Markt für Batteriespeicher befindet sich auf einem rasanten Wachstumskurs“, erklärt Buket Mansuroglu, Direktorin für vertikale Märkte bei nVent Schroff, einem weltweit führenden Unternehmen für elektrische Anschluss- und Schutzlösungen.
„APAC hat derzeit den größten Anteil an der installierten Kapazität, aber Europa hat in den letzten Jahren einen exponentiellen Anstieg von Batteriespeichersystemen verzeichnet. Was die Technologie betrifft, so wurden Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) aufgrund ihrer hohen Energiedichte, ihrer Effizienz und ihrer sinkenden Kosten bevorzugt, aber die F&E-Investitionen fließen jetzt in andere Technologien mit vorteilhaften Eigenschaften.“
Die Entwicklung von Batterietechnologien geht weiter. Lithium-Ionen-Batterien werden in Bezug auf Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Lebensdauer ständig verbessert. Natrium-Ionen-Batterien erweisen sich aufgrund ihrer Kosteneffizienz, Umweltfreundlichkeit und Sicherheitsmerkmale als vielversprechende Alternative. Auf der anderen Seite sind Festkörperbatterien ein erfolgversprechender Fortschritt in der Batteriechemie, der das Potenzial für eine höhere Energiedichte, mehr Sicherheit und eine erhöhte Zyklusdauer bietet.
Darüber hinaus bieten Flow-Batterien, die die in Elektrolyten gespeicherte Energie durch Erhöhung der Potenzialdifferenz zwischen zwei elektrochemischen Flüssigkeiten nutzen, eine längere Lebensdauer als Lithium-Ionen-Batterien sowie ein besseres Sicherheitsprofil. Die Entwicklung dieser Technologien sollte aufmerksam verfolgt werden. Buket merkt an: „Die Hauptgründe für die Erforschung und Investition in alternative Batterietechnologien sind eine höhere Stabilität, eine höhere Energiedichte, eine längere Zykluslebensdauer und eine generelle Kostensenkung. Nachhaltigkeit und Umweltfaktoren sind ebenfalls entscheidend.
Aber Kirim Serhan, Business Development Manager bei nVent, meint, dass der Markt immer noch sehr stark von Li-Ionen dominiert wird und dies auch noch eine Zeit lang so bleiben wird.
nVent ist ein Unternehmen, das eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielt. Es unterstützt Erstausrüster und Integratoren dabei, regulatorische und sicherheitstechnische Hürden zu überwinden und Energiespeichersysteme so zu gestalten, dass sie vollständig optimiert und gleichzeitig flexibel genug sind, um technologische Upgrades aufnehmen zu können. Zu den innovativen Gehäusen gehören fortschrittliche Wärmemanagementsysteme, umfassende elektrische Schutzlösungen und modulare Stromverteilungssysteme, die in größere Infrastrukturprojekte integriert werden können. All dies sind entscheidende Komponenten für eine effektive Energiespeicherung.
BESS-Hersteller können sich profilieren, wenn sie hohe Leistung und längere Lebenszyklen bieten. „Aber es gibt auch Hindernisse“, meint Serhan. „Eine zeitlich bedingte Verschlechterung der Batterien ist unvermeidlich. Batterien müssen in immer anspruchsvolleren und raueren Umgebungen bestehen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Während wir auf weitere Fortschritte in komplexen Bereichen wie der Chemie warten, gibt es bereits praktische Möglichkeiten, die Lebensdauer der Zellen zu verlängern.
„Mit unserem Fachwissen in diesem Bereich können wir dem Markt helfen, die Entwicklung von BESS zu beschleunigen.“
Er meint, dass Unternehmen in der Regel mit einer groben Idee an nVent herantreten, aber ihr Fachwissen benötigen, um Systeme zu integrieren und mechanische und thermische Probleme zu lösen.
„Wir bieten Flexibilität im Design, Robustheit, Sicherheit, Modularität und Anpassung“, erklärt Serhan. „Alle Kunden beginnen mit einem Prototyp, den wir mitgestalten und über drei bis sechs Monate prüfen. Unsere Anwendungstechniker arbeiten in dieser Phase eng mit den Kunden zusammen.“
Lösungen zur Energiespeicherung
nVent SCHROFF is a leader in the energy storage sector, offering innovative solutions that ensure the safe and efficient management of energy systems. Our robust cabinets and cooling solutions protect critical components and optimize performance, supporting the growing demand for sustainable energy and helping businesses effectively harness and store renewable energy.
Schränke für den Außenbereich
nVent SCHROFF's outdoor cabinets for energy storage are built to endure harsh conditions while protecting critical components. Designed for durability and efficient thermal management, these customizable cabinets ensure reliable performance in energy storage applications.