Efficient Liquid Cooling For High-Performance Computing
Flüssigkeitskühlungslösungen können im Vergleich zu herkömmlichen Luftkühlungsmethoden eine wesentlich höhere Kühleffizienz bieten.
Unsere hybriden Flüssigkeits-/Luftlösungen helfen Kunden, ihre Rechenzentren auf die Technologie der nächsten Generation vorzubereiten, ohne die Architektur des Rechenzentrums komplett umbauen zu müssen.
Industry Leaders Collaborate to Advance High Performance Computing
nVent is proud to collaborate with industry experts to develop innovative technical designs aimed at addressing the most challenging high-density compute cooling issues. With over 15 years of experience in liquid cooling, nVent’s deep technical application experience and global presence enables creating efficient solutions that ensure optimal performance and reliability for advanced computing environments for our partners.
Liquid Cooling Solutions for GB200 and Beyond
The Coolant Distribution Units(CDU) is the heart of the liquid cooling system, pumping the fluid at the desired temperature directly to the chips or servers.
The nVent Liquid-to-Air LTA Sidecar Heat Rejection Unit (HRU) is an integrated system that supports up to two racks of liquid-cooled IT equipment without a Facility Water System (FWS).
Rear Door Heat Exchanger (RDHX) offer resilient operations with tool-less, hot-swappable components. The RDHX PRO upgrades data centers for high-density racks up to 78 kW, enhancing energy efficiency and space utilization.
EINBLICKE
As 2025 quickly approaches, many new IT and chip technologies are being designed with liquid cooling in mind.
Ausschließlich durch Luft gekühlte Rechenzentren könnten in Zukunft Schwierigkeiten haben, den Anforderungen ihrer Kunden Gerecht zu werden, wenn diese nach verbesserter Leistung und IT-Ausrüstung der nächsten Generation streben.
Many data center managers and IT professionals are turning to liquid cooling. Flüssigkeitskühlung kann Rechenzentren helfen, ihre Kapazitäten zu steigern und gleichzeitig eine effiziente Raum- und Energienutzung zu gewährleisten. These systems can provide an effective solution for achieving the required temperature parameters of next-gen chips and reducing the energy consumption of cooling systems.
EINBLICKE
Was ist erforderlich, um auf Flüssigkeitskühlung umzusteigen?
Die ständige Weiterentwicklung von Technologie und Konnektivität bringt neue Anwendungen hervor und erhöht die Nachfrage nach dem Schutz von Daten und Netzwerken weltweit. Content-Streaming, Online-Banking, Cloud-Computing, Edge-Computing, künstliche Intelligenz: Dies sind nur einige Beispiele für Anwendungen, die die Nachfrage nach Daten weltweit antreiben.
Mit der steigenden Nachfrage nach Internet- und Cloud-Diensten müssen die Rechenzentren ihre Kapazität exponentiell steigern. In vielen Fällen haben sie dabei nicht die Möglichkeit, sich räumlich zu vergrößern. Electrification is also driving next-generation technologies that outpace the ability of traditional data infrastructure—especially in the area of cooling. The time to consider liquid cooling is now.
EINBLICKE
Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center
The acceleration of AI and high-performance computing is changing the landscape of the data center cooling industry. Next-generation technologies, including NVIDIA GPUs, require liquid cooling. This technology is here to stay and expanding every year; data center managers need to think about how, not if, they will bring liquid cooling capabilities into their data centers.
Liquid cooling uses chilled water instead of air to capture and transport heat away from chips. It can offer better performance while saving energy and helping data centers operate more sustainably.
Liquid provides a much greater heat transfer capacity than air, which helps increase power usage effectiveness (PUE), reducing energy costs and contributing to environmental sustainability.
EINBLICKE
Optimized Data Center Solutions for a Sustainable Future
nVent recognized as top Data Center Solutions Provider
EINBLICKE
Warum sollten Betreiber von Rechenzentren auf Flüssigkeitskühlung umsteigen?
Planer, Wärmetechniker und Architekten von Rechenzentren: Sie alle sind für die Bereitstellung der missionskritischen Internet- und Cloud-Dienste verantwortlich, die für uns unerlässlich sind. In einer elektrifizierten Welt sind diese kritischen Infrastrukturen die Grundlage für die sich rasant entwickelnden Technologien. Sie verändern, wie wir arbeiten, einkaufen und miteinander interagieren.
Technologie und Konnektivität entwickeln sich ständig weiter. Daraus ergeben sich neue Anwendungsbereiche und die Anforderungen an die Sicherheit von Daten und Netzwerken weltweit steigen. Dabei ist es essenziell, einen kontinuierlichen Informationsfluss sicherzustellen. Gleichzeitig spielt die Energieeffizienz eine wichtigere Rolle denn je. Die Energiekosten steigen und der CO2-Ausstoß muss verringert werden. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Daten müssen Manager von Rechenzentren ihre Anlagen mit leistungsstarken Geräten ausstatten, die die sich ständig ändernden Anforderungen der Kunden erfüllen und gleichzeitig den Energieverbrauch minimieren.
RESSOURCEN
Data Center Cooling
Our comprehensive cooling solutions portfolio includes adaptable, modular and scalable solutions for networking, data center and communications applications.
PRODUCT HIGHLIGHT
High Power Density iPDUs
nVent Enlogic PDUs are distinguished by their comprehensive feature set, global manufacturing capabilities, and extensive customization options. We prioritize exceptional post-sale services and provide direct access to our engineering team, fostering collaboration with end users and integrators.
By working closely with data center managers, we ensure our solutions meet their specific needs, optimizing power distribution and management in complex environments.
Wir helfen Ihnen gerne.
Sie benötigen weitere Informationen? Wenden Sie sich an uns, um mehr über unsere Netzwerk-, Rechenzentrums- und Kommunikationslösungen zu erfahren. Einer unserer Mitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.