Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Kundenerfolgsgeschichte

Ganzjährige Funktionsfähigkeit von Rechenzentren

Von der Leckerkennung bis zum Schutz vor Frostschäden – Lösungen von nVent machen unternehmenskritische Systeme widerstandsfähiger

Kontakt

Die weltweite Infrastruktur wird zunehmend elektrischer. Dieser Trend wird angetrieben durch technologische Fortschritte und den steigenden Bedarf an nachhaltigeren Lösungen. Entscheidungsträger von Rechenzentren sind für die Leistungsfähigkeit missionskritischer Systeme verantwortlich, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Internet- und Cloud-Dienstleistungen. Die Ausstattung eines Rechenzentrums ist ein dynamischer Vorgang, der die Implementierung einer Vielzahl von Lösungen für Schutz und Verbindung erfordert.  

nVent bietet Lösungen, die den kritischen Schutz und die Ausfallsicherheit wichtiger Systeme in Rechenzentren erhöhen. Von der direkten Unterstützung fortschrittlicher IT-Ausstattung bis hin zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebs: Die Lösungen von nVent ergänzen sich und bieten so eine umfassende Unterstützung missionskritischer Prozesse auf allen Betriebsebenen.  

Konstante Verbindungen 

Rechenzentren müssen rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres betriebsbereit sein. Da die Betriebszeit von kritischer Bedeutung ist, setzen Rechenzentren eine breite Palette von Überwachungssystemen ein, die das Personal dabei unterstützen, potenzielle Probleme so schnell wie möglich zu erkennen und darauf zu reagieren.  

Flüssigkeiten und empfindliche Elektronik vertragen sich beispielsweise nicht. Flüssigkeiten spielen jedoch eine wesentliche Rolle bei der Kühlung der Elektronik in Rechenzentren. Deswegen können Flüssigkeiten in Rechenzentren nicht einfach zur Lösung des Problems entfernt werden. Die Mitarbeiter in Rechenzentren müssen sich kontinuierlich über den genauen Verlauf der Flüssigkeiten in den Anlagen bewusst sein. Jede in das Rechenzentrum gelangende Flüssigkeit muss an ein Leckerkennungssystem angeschlossen sein, damit Lecks schnell erkannt und Schäden sowie Ausfallzeiten minimiert werden können.  

Neugebaute Rechenzentren sind auf Leckerkennung und -vermeidung ausgelegt. In vielen Rechenzentren in normalen Geschäftsgebäuden oder nachgerüsteten Lagerhallen sieht sich das Personal jedoch mit unbekannten oder weniger bekannten Leckagequellen konfrontiert. In diesen Fällen ist eine sorgfältige Lecksuche und -vermeidung noch wichtiger. 

Dem Winter trotzen 

Der Betrieb eines Rechenzentrums ist generell herausfordernd, aber Rechenzentren in Nordeuropa stehen vor der zusätzlichen Herausforderung durch die Gefahren des Winterwetters. 

Wasser und Kühlflüssigkeit fließen oft durch Rohre, die sich auf den Dächern der Einrichtungen befinden. Diese Rohre müssen zur Gewährleistung eines gleichmäßigen Flüssigkeitsstroms und zur Verhinderung von Rohrbrüchen vor Frost geschützt werden. Schnee- und Eisablagerungen können den Betrieb von Rechenzentren ebenfalls gefährden, wenn diese die Lüftungsöffnungen für Frischluft blockieren. Einfahrten und Gehwege können rutschig werden, was ein Sicherheitsrisiko für das Liefer- und Wartungspersonal darstellt.   

nVent bietet ein breites Sortiment von Lösungen, die Flüssigkeiten abfließen lassen und eine Ansammlung von Schnee und Eis verhindern, während diese gleichzeitig Flüssigkeitsquellen auf Lecks überwachen. Begleitheizungskabel halten Rohre und Gehwege warm und frostfrei, während Leckerkennungslösungen Lecks lokalisieren. Alle Lösungen stehen in Kontakt mit einem zentralen System, das sich einfach mit Gebäudemanagementsystemen von Kunden verbinden lässt. Dadurch erhält das Personal eines Rechenzentrums einen wichtigen Überblick und Schutz. Im Falle eines Flüssigkeitslecks können die Systeme von nVent automatisch Geräte abschalten, einen Alarm auslösen oder die Mitarbeiter per Textnachricht benachrichtigen.  

Durch Komplexität entstehen Fehler, die zum Scheitern führen. Für das Personal von Rechenzentren sind Maßnahmen zur Verhinderung von Leckagen von großer Bedeutung. Die Lösungen von nVent bieten Übersichtlichkeit und Komfort bei der Planung, Installation und Wartung dieser kritischen Systeme. Viele Menschen sind auf einen reibungslosen und ununterbrochenen Zugang zum Internet angewiesen – daher ist es wichtig, dass Rechenzentren immer betriebsbereit sind. 

Ressourcen


 

Data Center Solutions

Virtuelle Welt

Kühllösungen

Produktportfolio

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink