Von Schaden isoliert: Schutz gefährlicher Flüssigkeiten vor Blitzeinschlägen
Wenn man gefährliche und entflammbare Flüssigkeiten wie Öl und Gas lagert, ist es wichtig, diese Materialien vor jeglicher Hitze- und Funkenquelle zu schützen. Die Brennbarkeit von Kraftstoff in Verbindung mit dem Funken eines Blitzes kann gefährlich sein.
Erdungssysteme leiten die Energie von Blitzeinschlägen in die Erde ab, wo diese sich sicher verteilen kann. Somit sind Öl- und Gaslagertanks geschützt. Dieses Verfahren schützt auch die in den Lagern arbeitenden Menschen und wertvolle Materialien vor gefährlichen Situationen, die durch einen Blitzschlag entstehen könnten.
Der Entwurf einer Erdungslösung für Öl- und Gastanks ist komplizierter als der Entwurf einer Lösung für eine Struktur wie ein Geschäftsgebäude. Öl- und Gastanks verfügen über schwimmende Dächer, die sich mit dem Füllstand der Flüssigkeit im Tank heben und senken. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich gefährliche Dämpfe in dem Raum zwischen Tankinhalt und Tankdach bilden. Die Ansammlung dieser Dämpfe erhöht das Risiko einer durch elektrische Spannung ausgelösten Explosion. Die Minimierung des Abstands zwischen dem Tankdach und der enthaltenen Flüssigkeit ist entscheidend für eine sichere Lagerung bei allen Flüssigkeitsständen.
Da sich die Tankdächer heben und senken, müssen die Kabel, die diese mit der Erde verbinden, straff bleiben. Im Laufe der Jahre haben Ingenieure verschiedene Möglichkeiten entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Viele Lösungen verwenden eine rückziehbare Erdungsvorrichtung (Retractable Grounding Assembly, RGA). Stellen Sie sich das wie eine Spule mit Faden vor – die Kabel werden am Schwimmdach befestigt und um die RGA gewickelt, die oben auf dem Tank angebracht ist. Die RGA ist mit dem Rest des Erdungssystems verbunden, das elektrische Spannungen in die Erde leitet.
Eine neue Lösung
Die CTS Group ist ein Unternehmen, das nachhaltige und zuverlässige Tanklager anbietet. Die Entwicklung effektiver Erdungssysteme ist für ihre Produkte von entscheidender Bedeutung. Als CTS von Ausfällen in seinen RGA-Systemen erfuhr, stellte das Unternehmen fest, dass der Mechanismus beim Heben und Senken Reibung erzeugte. Dabei belastete das Aufrollen des Kabels im Inneren des RGA die Kabel.
Der Austausch der RGA- und Erdungskabel ist zwar kostengünstig, kann aber zeitaufwendig sein. Aufgrund der Gefahr, die von elektrischen Geräten in der Nähe von brennbaren Materialien ausgeht, können Arbeiter keine Reparaturen an Lagertanks durchführen, während diese gefüllt sind. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen müssen CTS bei jeder Fehlfunktion der RGA-Systeme die betroffenen Tanks vollständig entleeren.
„Das Entleeren des Tanks zur Durchführung von Reparaturen bedeutete, dass der Austausch eines Produkts im Wert von 200 Dollar möglicherweise zu einem Geschäftsverlust von 1 Million Dollar führen konnte“, so Julien Brousseau, Vertical Marketing Director von nVent ERIFLEX.
Die Suche nach dem richtigen Partner
Aufgrund des Fachwissens von nVent in den Bereichen Erdung und Verbindung sowie Blitz- und Überspannungsschutzlösungen ging CTS eine Partnerschaft mit nVent Ingenieuren im Nahen Osten ein, um eine bessere Lösung für seine Erdungssysteme für Lagertanks zu entwickeln.
Die Ingenieure von nVent sahen in den nVent ERIFLEX-Erdungslitzen eine Lösung. Die nVent ERIFLEX-Erdungslitzen bestehen aus miteinander verflochtenen verzinnten Kupferlitzen und sind daher flexibel. Die Geflechte verwenden außerdem die hervorragende Kabelisolierung von nVent ERIFLEX Advanced Technology. Dieses Kabel ist wichtig, da es dem Geflecht ermöglicht, sicher auf Metalloberflächen aufzuliegen. Die Geflechte können auch nach Maß gefertigt werden, um die genauen Spezifikationen der Kunden zu erfüllen.
Um eine Lösung für CTS zu implementieren, entwarfen die nVent Ingenieure einen flachen, geflochtenen Leiter nach den Spezifikationen von CTS, der an den Lagertanks des Unternehmens angebracht werden sollte. Die Enden des Geflechts sind mit integrierten Anschlusslaschen versehen. Anders als bei einem Kabelsystem sind so keine Arbeiten erforderlich, um das Geflecht an einem Anschluss zu befestigen.
Bei steigendem Füllstand des Tanks wickelt sich das nVent ERIFLEX-Erdungsgeflecht beim Heben des Schwimmdaches auf. Bei sinkendem Füllstand wickelt sich das Erdungsgeflecht ab und hält die Verbindung zum Schwimmdach und zum Tank aufrecht. Aufgrund der Isolierung der nVent ERIFLEX Advanced Technology kann das aufgewickelte Geflecht sicher auf dem Schwimmdach des Tanks aufliegen. Dadurch ist kein Mechanismus zum Ein- und Ausfahren des Erdungskabels mehr erforderlich.
Aus Sicherheitsgründen musste der Leiter eine gelb-grüne Isolierung haben und UV-getestet sein. Die nVent ERIFLEX Advanced Technology-Isolierung erfüllte beide Anforderungen. Darüber hinaus ist die Isolierung raucharm, halogenfrei und flammhemmend (LSHFFR).
nVent verfügt über ein breites Spektrum an Produkttechnologien und Fachwissen, das es uns ermöglicht unseren Kunden zu helfen und Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen zu finden. Dank der maßgeschneiderten Lösung von nVent kann CTS nun die mit vergangenen Lösungen verbundene kostspielige Wartung reduzieren und sich auf die eigentliche Geschäftstätigkeit konzentrieren.
Weitere Informationen über kundenspezifische Lösungen von nVent ERIFLEX finden Sie unter nVent.com.
Ressourcen