开始显示主要内容

可持续发展

nVent 相信提高系统的安全性可确保整个世界更加安全。

我们的可持续发展计划专注于持续改进公司的运营和产品,以保护我们宝贵的自然资源,为客户和周边社区创造价值。

我们将太阳能和风能等可再生能源解决方案与智能节约 措施相 结合,以减少我们的能源使用。 我们在 制造业务中重复使用水资源并减少整体的水足迹,我们的材料管理流程正在帮助我们实现有关零废弃物和 垃圾填埋的目标。 2017 年,我们 97% 的制造业废弃物实现 转用。

可持续发展

我们在世界各地的工厂采用"寻找 环境宝藏"方法,征求并 实施当地的改善思路。 例 如,我们位于明尼苏达州 Anoka 的工厂,一个团队发现了 可以节约大量电力的方法,即用高效的 荧光灯替换高强度放电照明。 员工不仅提出了这个想法,并且继续 其进行微调,使其具有成本效益。 近期的已安装项目每年可帮助节省 250 万千瓦时的电力,不仅节省了资源和 20 万美元,还极大 提高制造区域的光质。

弹性解决方案

随着全球 天气变得更为极端,主要的基础设施面临的风险也越来越大。 在面对这些挑战时,我们的 产品提供解决方案和支持。 我们的 机柜可保护储存敏感数据的中心设备;我们的伴热电缆使铁路和管道避免因 冰雪遭受冻结;我们的地震支撑系统可以保护 世界地震多发地区的建筑物。

宗旨: 我们保护 客户的关键工艺流程和设备、人员安全、社区和 环境安全。

节能方案

随着对能源需求的加剧,全球的 工业、消费者、房主和社区都在努力 减少能源消耗和浪费。 我们通过 创新技术降低客户成本,这些技术要求较少的能源进行运行设备,或者通过回收能源 以抵消操作所需的能源。 我们将精益企业心态应用于解决方案设计,强调产品 能效的持续改进。 我们努力设计各种新生代解决方案,同时 降低所需的能源需求。